工具与软件:
您好!
我的客户通过 TI WEBENCH 工具获得了仿真结果(如下面所附的文件)。
报告显示、其使用条件的整体效率为90.568 %。
但是、数据表中类似条件下的效率低于90%、在某些情况下甚至低于80%。

当用户使用 TPS65400时、哪些效率信息对实际设计有效?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Lucia
在类似条件下使用仿真工具和数据集对 TPS65400的效率进行比较表明、存在显著的差异。
-仿真工具效率= 92.2%
- Datasheet 效率= 79%(Buck1)/82%(Buck2)/84%(Buck3)/81%(Buck4)
哪一个更可靠?
造成差异的原因是什么?
我根据数据表附加了仿真结果(tps65400_simulation_tool_result)和效率(tps65400_ds_effective_result)、因此请参考并加以查看。
BRS
InHoe2e.ti.com/.../tps65400_5F00_DS_5F00_efficciecy_5F00_Result.pdfe2e.ti.com/.../tps65400_5F00_simulation_5F00_tool_5F00_Result.pdf