This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:器件效率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442647/tps65400-device-efficiency

器件型号:TPS65400

工具与软件:

您好!

我的客户通过 TI WEBENCH 工具获得了仿真结果(如下面所附的文件)。

e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_12VIN_5F00_0.9VO_2800_2.4A_29005F00_1.2VO_2800_2A_29005F00_2.1VO_2800_1.6_29005F00_2.1VO_2800_0.8A_2900_.pdf

报告显示、其使用条件的整体效率为90.568 %。

但是、数据表中类似条件下的效率低于90%、在某些情况下甚至低于80%。

当用户使用 TPS65400时、哪些效率信息对实际设计有效?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您的咨询。 请让我检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    对于效率结果、它们是否基于相同的测试条件? 如果支持、您可以首先参考使用 EVM 板进行测试的数据表中显示的效率结果。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    在类似条件下使用仿真工具和数据集对 TPS65400的效率进行比较表明、存在显著的差异。
    -仿真工具效率= 92.2%
    - Datasheet 效率= 79%(Buck1)/82%(Buck2)/84%(Buck3)/81%(Buck4)
    哪一个更可靠?
    造成差异的原因是什么?
    我根据数据表附加了仿真结果(tps65400_simulation_tool_result)和效率(tps65400_ds_effective_result)、因此请参考并加以查看。

      

    BRS  

    InHoe2e.ti.com/.../tps65400_5F00_DS_5F00_efficciecy_5F00_Result.pdfe2e.ti.com/.../tps65400_5F00_simulation_5F00_tool_5F00_Result.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    我来回顾一下结果。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    我查看了 Webench 结果、看起来不准确。 如果您需要评估效率性能、请参阅数据表结果。 这是使用 EVM 电路板时的测量结果。 谢谢!

    BRS

    卢西亚