请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 工具与软件:
你好。
我制作了一个典型的图、如文档中所示:
在我的电路中、我将输出电压增加了0.6V、以便对电压进行电平调节
输出二极管上的压降(PCB 中的 VD12)。

在该设计中、当电流为3安培时、电路可能发热至80°C、当电流为5安培时、电路可能发热至104°C。
我的电路中的 L1、AV2和 VD4最热。 负载输出电压具有1V 范围内的高频纹波。
当电流超过5A 时、该微电路不会受到保护。
请告诉我、这是电路的正常工作模式吗?
什么可能导致如此剧烈的热?