This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:热量非常高。 高频纹波输出电压。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448862/tps54531-very-high-heat-high-frequency-ripple-output-voltage

器件型号:TPS54531

工具与软件:

你好。 
我制作了一个典型的图、如文档中所示:


在我的电路中、我将输出电压增加了0.6V、以便对电压进行电平调节 
输出二极管上的压降(PCB 中的 VD12)。
 
在该设计中、当电流为3安培时、电路可能发热至80°C、当电流为5安培时、电路可能发热至104°C。 
我的电路中的 L1、AV2和 VD4最热。 负载输出电压具有1V 范围内的高频纹波。
当电流超过5A 时、该微电路不会受到保护。 
请告诉我、这是电路的正常工作模式吗? 
什么可能导致如此剧烈的热? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请让我检查一下、稍后再回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在该设计中、当电流为3安培时、电路可能发热至80°C、当电流为5安培时、电路可能发热至104°C。 
    我的电路中的 L1、AV2和 VD4最热。 负载输出电压具有1V 范围内的高频纹波。
    您能分享一下高频波纹的波形吗? 您还可以测量 SW 电压。
    当电流超过5A 时、该微电路不会受到保护。 
    --性能如何?

    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suslik

    我将关闭此主题、因为没有回复、如果有问题、请告知我。

    谢谢、此致。