This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:用作负载开关

Guru**** 1959305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454321/tps7h2201-sp-use-as-load-switch

器件型号:TPS7H2201-SP

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个适合5V 电压轨、负载为3.2安培的 RAD 硬负载开关。 开关必须具有受控压摆率和使能引脚、并满足超过60krad 和40MeV 的耐辐射规格。

在搜索您的目录后、我找不到专用负载开关、但发现电子保险丝似乎满足这些要求。 将此电子保险丝用作负载开关是否可行? 在这样做时、是否有任何限制或注意事项?

此外、您是否提供符合上述规格的任何负载开关?

我感谢您的指导和建议。

此致、

AI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    是的、该器件将适合作为负载开关的辐射和电气要求。

    虽然该器件目前被归类为电子保险丝、但该器件之前被归类为负载开关、您可以看到其一些现有文档中所反映的术语、例如 SMD。 分类的变化完全是 由于 TI 范围内术语的标准化、因为这两个类别密切相关。 实际上、 正如您可能希望的那样、它非常适合用作航天应用的负载开关。

    谢谢!

    Sarah

x 出现错误。请重试或与管理员联系。