This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将测量睡眠电流、发现功耗高于预期。
在 VAC (1.2V)上存在电压、从而将 SRN 和 SRP 电阻器移除到 SENSE。 将该电压降至接近0V、并解决我的睡眠消耗问题。
有什么办法解决这个问题吗? 7.6V 电池的电流消耗约为300uA。
谢谢你。
您好、S é bastien、
我有几个问题可以帮助解决此问题:
此致、
埃森·加洛韦
SRP/SRN 电压为7.6V。 我将尝试 EN_HIZ 查看是否有帮助。 对于寄存器、我现在无法访问它、但充电器通过 USB PD、IC TPS25751进行控制、因此大多数寄存器都是默认设置、我们仅控制正弦源启动/停止电压/电流。
您好、S é bastien、
我明白了。 感谢您让我了解 USB PD 控制器。 您是否在 SW1和 SW2波形上看到任何切换?
此致、
埃森·加洛韦
我尝试设置 HIZ、但没有任何改进。 REGn 电压下降、未发生开关。
如果您看到某些内容、这里是我的配置。
您好、S é bastien、
感谢您提供的信息。 我认为电路没有任何直接问题。
您知道 VAC 上1.2V 的来源吗?
此致、
埃森·加洛韦