This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:从 SRN/SRP 到 Vac 的泄漏电流

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452884/bq25756-leakage-from-srn-srp-to-vac

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

您好!  

我将测量睡眠电流、发现功耗高于预期。

在 VAC (1.2V)上存在电压、从而将 SRN 和 SRP 电阻器移除到 SENSE。 将该电压降至接近0V、并解决我的睡眠消耗问题。

有什么办法解决这个问题吗? 7.6V 电池的电流消耗约为300uA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S é bastien、

    我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 这里 SRN 和 SRP 到 GND 的电压是多少?
    • 如果设置 EN_HIZ=1、这是否可以改善睡眠电流?
    • 您可以向我发送寄存器设置吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP/SRN 电压为7.6V。 我将尝试 EN_HIZ 查看是否有帮助。 对于寄存器、我现在无法访问它、但充电器通过 USB PD、IC TPS25751进行控制、因此大多数寄存器都是默认设置、我们仅控制正弦源启动/停止电压/电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S é bastien、

    我明白了。 感谢您让我了解 USB PD 控制器。 您是否在 SW1和 SW2波形上看到任何切换?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试设置 HIZ、但没有任何改进。 REGn 电压下降、未发生开关。  

    如果您看到某些内容、这里是我的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S é bastien、

    感谢您提供的信息。 我认为电路没有任何直接问题。

    您知道 VAC 上1.2V 的来源吗?

    此致、
    埃森·加洛韦