请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具与软件:
您好!
我将测量睡眠电流、发现功耗高于预期。
在 VAC (1.2V)上存在电压、从而将 SRN 和 SRP 电阻器移除到 SENSE。 将该电压降至接近0V、并解决我的睡眠消耗问题。
有什么办法解决这个问题吗? 7.6V 电池的电流消耗约为300uA。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.