This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:RBOOT 和 CBOOT

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448424/tpsm63608-rboot-and-cboot

器件型号:TPSM63608

工具与软件:

大家好、团队成员:  

RBOOT 和 CBOOT 引脚上的电流限制是多少?

这些引脚上的最大电压在数据表中指定为5.5V。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我可以知道您需要此信息的目的吗? 如果用于选择 Rboot、数据表中提供了范围(0至500欧姆)。

    谢谢。此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    我需要检查电阻器的降额。 0.1W、0欧姆、0402封装电阻器?

    电流是多少?

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    Rboot 不承载直流电流、而是承载自举电容器的充电和放电电流。 因此它的功率耗散将非常低。 0.1W 应绰绰有余、它是该  系列其他器件的 EVM 中用于 Rboot 的值。

    有关功率耗散的更多信息,请参考以下主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060174/faq-tps546d24a-selecting-rboot-and-calculating-rboot-power-dissipation

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    共享的链路具有功率损耗公式。 但我没有足够的数据来计算相同的值。  

    Pdiss = R * I^2 * sqrt (D)

    Rboot *[(VDrive - Vplat)/(Rdrive + Vboot)]^2 * [ Qg *(Rdrive + Rboot)/{(VDrive - Vplat)* tsw} ]  

    您能否分享详细信息来证明0 Ω、0.1W、0402封装足够了?

    谢谢。此致、

    Vidhy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    对于外部 FET 器件、当所有 FET 参数均已知时、可以使用上述公式。 我分享此链接以表明典型的功率耗散将非常低、在几 mW 范围内。 如果您在公式中插入0欧姆、它无论如何会给出0答案。 在这种情况下、功率会在寄生效应中耗散。  

    0.1W、0402封装 Rboot 是此系列器件的 EVM 中使用的、这一额定值绰绰有余。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    考虑到容差、0欧姆将考虑0.005欧姆。 那么、为了对齐、可以为 TPSM63608执行任何计算?  

    此外、可以在 IC TPSM63608的 SW 引脚上提供任何 RC 缓冲器配置? 还是通过 SPSP 功能在内部进行处理? 请提出建议。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    由于内部 FET 的参数未公开提供、因此很难计算确切的耗散。 在任何情况下、功耗都将远低于0.1W

    没有连接 RC 缓冲器的配置、SW 引脚不应连接到任何外部元件或信号。 由于该器件是一个模块、因此与分立式实施方案相比、预期的寄生效应和 SW 节点振铃更低。  

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    好的。  

    可以在 TPSM63608RDFR 的 VCC 引脚上连接可选的1 μ F 电容器。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

     VCC 引脚上有一个内部1uF 电容器。 无需连接外部电容器。 您可以在 VLDOIN 引脚上连接一个可选电容器以提高噪声性能。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Niranjan,  

    要将 VLDOIN 连接到 VOUT、应该连接任何0欧姆电阻器? 或者可以直接短接? 能否在 VLDOIN 引脚附近添加一个0.1uF 电容器?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、以下输出电压的 Cff 是多少

    5V 22pF

    3.3V 47pF  

    1.8V 100pF、如数据表中的表8-1所示。

    1.5V、1.05V 使用什么值? 没有公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    您可以直接短路或通过0欧姆、它应该没有区别。 唯一需要注意的是 Vout 应小于12V

    是的、可以在靠近引脚的位置添加0.1uF 电容器、以获得更好的抗噪性。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    仅当输出电容接近最小所需值或瞬态响应不令人满意时、才需要使用 Cff。 对于理想 CFF 值、必须通过实验确定交叉频率。

    有关信息、请参阅以下应用说明: https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    如果 VOUT <3.1V、如何连接 VLDOIN?

    请参阅数据表中的声明。 "如果 VLDOIN 电压低于3.1V、则 VIN1和 VIN2直接为内部 LDO 供电"。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    在这种情况下、您仍可以连接到 VLDOIN/接地 VOUT。 无论哪种方式、内部 LDO 都将由 VIN1和 VIN2供电。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    VLDOIN 不能保持悬空? 它必须连接到 VOUT 或接地?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    它必须连接到 VOUT (除非 VOUT > 12V)或接地。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Niranjan。