This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:VIN 使用 TL431设置过压过程。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TPS3760, TPS3762, TLVH431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447470/tl431-vin-is-using-tl431-to-set-over-voltage-proctioin

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TPS3760TPS3762TLVH431、TLV431、

工具与软件:

 超过 VIN 29V 的过压保护问题。

当 VIN 为29V 时、VKA 为2V。 MOSFET Q1导通。 它没有受到保护。

我要添加新的 R320和 R321。 在 Q1.G 处、偏差的电压电阻器将设置为0.7V

过压处理可在 VIN 29V 下工作。

原理图修改是否基本正确?

TL431 OVP

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    有几种方法可以改进您的电路:

    1.使用电压监控器 IC

    使用 TPS3760或 TPS3762等电压监控器 IC、可以更精确地监控过压、并显著减少组件数量:

    我建议使用 TPS3762D02OVDDFR 或 TPS3760E012DYYR 。 他们可以替代您的电阻器、电容器和 FET。

    选择具有更高阈值电压的 NMOS 和/或使用 TLV431或 TLVH431

    TLV431和 TLVH431的基准电压较低、约为1.24V。 这会导致阴极电压降至约1V。 它们还与 TL431引脚对引脚兼容。 如果可能、使用具有更高阈值电压的 FET 也是有利的。 切换到 TLV431或 TLVH431需要更改原理图中的 R43和 R44值。 另请注意、TLV431和 TLVH431的最大阴极电流比 TL431低。

    3.增加分压器

    添加分压器可能可行、但也有一些缺点。  首先、它会增加电路的电流消耗。 务必确保提供足够的电流、从而满足 TL431的最小阴极电流要求。 其次、由于电阻器容差、它会进一步降低电路的精度。 我会推荐选项1作为最好的选择、选项2是第二好的选择。  

    如有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    感谢您对我的问题的及时答复。
    能否 选择 TPS3762D02OVDDFR 的器件?

    我在中使用下面的 TPS3762D02OVDDFR 完成了原理图。

    此外、对于未使用的引脚 BIST、BIST_EN、 连接0.1uF 电容器是否正确、或者 Theny 是否应该悬空?

    请建议我需要修改哪个组件。

    感谢您的大力支持。

    谢谢

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于年终假期、我们对延误深表歉意。 您的帖子将在接下来的7天内得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您分享原理图。 以下是我的评论:

    1.请在引脚4上添加一个上拉电阻器:

    例如:

     TPS3762D02OVDDFR 具有锁存功能。 这意味着引脚4 (RESET__)将保持有效状态、直到 在 BIST_EN/LATCH_CLR 引脚上检测到逻辑高电平输入、因此不应将其悬空。 如果您不需要此锁存特性、那么您应该考虑我推荐的另一款器件  TPS3760E012DYYR、 它具有与 TPS3762相同的功能、只是没有 BIST 和锁存功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢!

    Jackson