This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SoC 降至0%

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453405/bq40z50-soc-drop-to-0

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB

工具与软件:

大家好、

我在使用基于 bq40z50-R5的电池时遇到了问题。 
出于某些未知原因、ASOC 和 RSOC 有时会运行并保持在0%、但 LED 栏中显示非0 SOC。 电池电压与放电的电池不匹配、当我将电池包放在充电器上时、SOC 会立即变为100%。

其他信息:两晚前、此问题发生在总共250节电池上的88节电池上
在相对寒冷的条件下(0°C)
学习周期成功完成、并且正确选择了化学成分。 
我的.gg 文件已附加到该邮件 


编辑:附件是从我们的终端设备记录的 SOC 的图片(我们可以看到从83%下降到0%)

e2e.ti.com/.../GGfile.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、我们能否收到描述 SOC 压降的 bqStudio 日志文件? 这将使我们更好地了解此时监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将尝试重现问题的记录器连接明天。  

    R5固件是否存在任何已知问题? 如果不是固件问题、我不知道什么会导致 LED 条形图 SOC 从实际 SOC 寄存器漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过,但我不能重现这个问题的桌面上与连接的记录器,因为这些电池用于无人机应用,它很难与外部记录仪飞行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的经验、是否存在任何 SOC 故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我不认为这是 R5固件的已知问题。 关于 SOC 压降示例、请参阅以下两个文档。 我认为、由于无人机通常使用动态负载、因此第二份文档可能提供以下资源:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa45 

    http://www.ti.com/lit/pdf/slua948 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我终于成功地在桌子上重现了问题。 这是日志。

    请您帮助我了解发生了什么。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../log_5F00_discharge_5F00_simulation_5F00_4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和其他日志:

     e2e.ti.com/.../log_5F00_discharge_5F00_simulation_5F00_5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您发送这些文件、我们将开始研究它们。 乍一看、RSOC 似乎下降到0、因为当温度低于0时、终止电压会非常快地达到。 GPCRB 工具是否用于低温优化?

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    此致、

    Anthony