Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRB
工具与软件:
大家好、
我在使用基于 bq40z50-R5的电池时遇到了问题。
出于某些未知原因、ASOC 和 RSOC 有时会运行并保持在0%、但 LED 栏中显示非0 SOC。
电池电压与放电的电池不匹配、当我将电池包放在充电器上时、SOC 会立即变为100%。
其他信息:两晚前、此问题发生在总共250节电池上的88节电池上
在相对寒冷的条件下(0°C)
学习周期成功完成、并且正确选择了化学成分。
我的.gg 文件已附加到该邮件
编辑:附件是从我们的终端设备记录的 SOC 的图片(我们可以看到从83%下降到0%)