This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:稳压器不具有所需的输出电压。

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435992/lm5176-the-regulator-don-t-have-the-required-output-voltage

器件型号:LM5176

工具与软件:

您好!

我们正在研究一项输入电压为24V 的新设计。 输入电压范围为9V 至36V。
为了在产品内部产生24V 稳定电压、我们使用了 LM5176。
设计的最大功耗为60W、因此最大电流为6.7A。

我们遵循了基于 webench 设计的设计要求。

但是、我们在多个电路板上都存在一个问题、输出电压与预期不符。
不同电路板上的输出电压有所不同、但介于0.7至2V 之间。

我们尝试使用24.8V 的输入电压。
EN/UVLO 引脚为3.65V。
VINSNS 引脚为24.8V。
VCC 约为3V、这是过低的。

您对进一步调试有什么想法吗?

提前感谢、

Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    感谢您的咨询。

    您能将您的原理图发送出去吗?

    此外、如果您可以填写并附上 Excel 快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC208、也会很有帮助

    我期待您的答复。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。
    请查找原理图和 Excel 快速入门计算器。

    此致、
    Romuald

    e2e.ti.com/.../PCBE1080AAAA_5F00_BV700_5F00_VIN_5F00_24V_5F00_3A.pdf

    e2e.ti.com/.../8345.LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    感谢您共享文件。

    我假设某些电路板正常工作而没有任何问题、只有少数电路板出现故障、这一点是否正确?

    如果是、您现在拥有多少个优秀的电路板和多少个故障电路板?

    如果您说 VCC 仅为3V、这就是 LM5176的 VCC 引脚、对吧?

    除了共享原理图中所示的连接外、此引脚上是否连接了任何其他连接?

    您能否将1.0V 的外部电压馈送到 EN/UVLO 并检查故障电路板上的 VCC 是否符合预期。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们有15个原型、我们只启动了其中的5个。
    这5个产品都有相同的问题。


    3V 电压的引脚 VCC 是 LM5176的引脚。
    除了 VCC 引脚原理图上的连接外、没有其他连接。

    我们会对 EN/UVLO 进行测试、然后回复给您吗?

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们已将 EN/UVLO 引脚设置为1V、这并未解决该问题。
    EN/UVLO 为3V3时:  
    VCC:3V8

    EN/UVLO 为1V

    VCC:4V81。

    在所有电路板上、VCC 值并不相同、它从1V3变为3V8。

    有什么需要检查的 VCC 吗?

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    您测试了多少块电路板、其中有多少块电路板出现了此问题?

    我假设有一个或多个 MOSFET 损坏、这将加载 VCC LDO 并产生将该电压降至测量值的水平。

    还可能发生的情况是、由于电气过载(例如由于软件上的下冲)、VCC 的内部 LDO 会损坏。  

    如果您有一块工作板、请检查 SWX 是否存在过冲和下冲。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们测试了5个电路板、都有问题。

    如何才能检查 MOSFET 是否损坏或内部 LDO 是否损坏?

    我们还移除了连接 VCC 和 BOOTx 的二极管。 我们将7.40V 连接到了 boot1和 boot2、功耗仅为3mA。
    在此电路板上、仅 PGOOD 引脚现在连接到 VCC、VCC 为1.85V。  

    您还有其他一些测试要做吗?


    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    尝试移除一个板上的所有 MOSFET、并检查 VCC 是否正常。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我通过从 boot1和 boot2解耦 VCC 来完成测试。
    但 VCC 仍为1.85V。

    在这种情况下、VCC 仅连接到 PGOOD 引脚。
    我们可以得出 MOSFET 未损坏的结论吗?

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    否、仍然存在低侧 MOSFET。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    如果没有 MOSFET、VCC 在3.25V 时仍然很低。
    移除 MOSFET 未更改 VCC 的值。

    如果我正确遵循、LM5176 LDO 似乎已损坏、因为在没有 MOSFET 的情况下、它仍然处于低电平。
    什么会破坏内部 LDO?

    电路板采用24V 控制电源供电、电流限制为0.5A。

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    我也同意此 LDO 内部提供的 VCC LDO 或逻辑看起来已损坏。

    SW 上的下冲可能会损坏 LDO 或栅极驱动器逻辑、进而导致您观察到的行为。

    因此您应该检查 SW 电压。

    在 SWx 节点上使用栅极电阻器和/或缓冲器有助于防止这种下冲、但遗憾的是 PCB 上没有空间(至少在原理图中没有)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您是说在 SWx 引脚和2个 MOSFET 的源极与漏极之间的线路之间添加了一个电阻器?

    根据经验、这个应用的推荐值是多少?


    此下冲可从哪个元件生成?

    下冲必须很大、因为元件在几秒钟后损坏(启动电源与测量之间的时间)。

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    栅极电阻器与 MOSFET 的栅极线路串联、起始值可以为2 Ω

    有关缓冲器设计、请参阅此处:  

    SSZTBC7技术文章|德州仪器 TI.com

    缓冲器应从 SWx 到 GND。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我在 MOSFET 的栅极线路上添加了一个2欧姆电阻、但问题仍然存在。
    VCC 在3.3V 时很低

    可以采取哪些措施来解决该问题?

    另一个问题是、我们正在尝试模拟 LM5176、但经过一段时间、MOSFET 停止工作、输出电源未达到预期电平。
    您是否使用 LM5176进行工作仿真?

    此致、

    Romuald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    您是否也已更换过主板上的 LM5176 -以防其以前损坏。

    更换 LM5176并再次上电后、先将 EN/UVLO 保持为1V、这不会启动功率级、但会启用 VCC LDO。
    现在先检查 VCC 电压。

    在 EN/UVLO > 1V 完全启用功率级之前、确保 VCC 处于~ 7V 的适当电平。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们已推出新电路板(比更换 LM5176更快)。
    我们添加了2.2欧姆的栅极电阻器并添加了一根导线来控制 EN/UVLO 信号。

    启动时、EN/UVLO 为0V、VCC 为-0.88mV。
    将 EN/UVLO 增加到1V、VCC 达到7.31V、VOUT 为1.36V。
    仍将 EN/UVLO 增加到1.2V、一旦 EN/UVLO 激活 LM5176、VCC 就会降至3.12V。
    将 EN/UVLO 降低至1V VCC 现在仅为5.7V。

    LM5176启动时、VCC LDO 似乎已断开。

    您是否了解导致问题的原因?
    我们可以通过哪种测试来加深理解?

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    我再看看你上面分享的原理图、也看到了一些奇怪的想法:

    -为什么对 D3和 D2使用不同的二极管

    -为什么3个标记位置上没有连接点

    它是否连接?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    对于 D2和 D3、我们遵循 Webench 设计器生成的 BOM。

    Dboot1 Diodes Inc 的 B260A-13-F
    DBOOT2 二极管公司 1N5819HW-7-F

    我确认网络已连接、这只是一个显示问题。



    此致
    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    有趣的是、Webench 提示了此处使用不同的二极管-但这不是问题。

    应该知道连接点在那里。

    根据测量结果、在开始进入工作模式时、VCC LDO 会承受很大的负载。

    由于这种情况仅在器件进入工作模式后发生、因此这应该与低侧驱动器无关。

    我假设高侧驱动器的某个问题是导致这个问题的。

    (只是为了确保-您可以确认、在您返回到待机模式(UVLO ~ 1V)后、VCC 电压恢复到7.3V)

    如果现在包含了栅极电阻器、请尝试将其移除并再次进行相同的测试。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    遗憾的是、当 EN/UVLO 恢复到1V 时、VCC 仅为5.7V。
    我已经尝试关闭电源并重新给电路板加电、VCC 仍然为5.7V。
    在 LM5176首次启动后、我无法获得7.35V 的 VCC 电压。

    我们已尝试将 VCC 上的电容值从1µF 增加至4.4µF。
    但这还没有解决问题。

    EN 为1V 时、VCC 现在为低电平。
    EN 为2V 时、VCC 为6.9V、但 Vout 为4.5V (预计为24V)
    EN 为2.1V 时、VCC 为7.1V、而 Vout 为4.55V
    EN 为2.5V 时、VCC 为4.5V、Vout 为3.38V

    EN VCC VOUT
    1V 0V 0V
    2V 6.9V. 4.5V
    2.1V 7.1V

    4.55V

    2.5V 4.5V

    3.38V

    此致、
    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    因此、电路板上可能会发生损坏 LM5176 VCC LDO 的情况。

    最恰当的情况是这是 SW 上的下冲、它将使引导电压过充。

    尝试在 BOOTx 与 SWx 之间添加7.8V 二极管、以确保保持在8.5V 以下(或高于引导电容器)。
    这可以使您的系统至少保持安全状态、以检查 SWx 上的下冲。

    您现在是否使用栅极电阻器? 如果是、该值是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    您是说在 BOOTx 和 SWx 与电容器并联一个 TVS 二极管?
    可表示为:

    参考  TVP06B9V1A-G 是否适用于此测试?

    我们在 PCB 上添加了2.2欧姆的栅极电阻器。

    此致、
    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    不、我是说齐纳二极管、它的方向与您绘制的方向相反。

    它应该可以防止 BOOTx 过度充电。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    我已经使用齐纳二极管进行了测试、这没有任何变化。
    VCC 的电压为7.42V、EN 为1V。
    一旦我们将 EN 上升至1.3V、VCC 就会下降至3.23V。
    将 EN 设置回1V VCC 不会是5V。

    还有其他想法吗?

    此致

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    请在一周结束前等待答案。

    感谢您的耐心。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    如前所述、您可以尝试测量 SWx 中的下冲吗?

    是会损坏器件、我们需要找到造成这种情况的根本原因。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我将尝试在激活时捕获它、但每次它导通内部 LDO 时都会立即断开。

    我们可以在不工作的 LM5176上测量 SWX 吗?  

    我已经检查了布局、发现 Rsense 信号没有开尔文联络。
    这可能是我们问题的原因吗?

    我们尝试切断 PCB 连接并添加导线以实现更好的连接、但未能解决问题。

    此致

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    无需进行电路板切换即可看到下冲。

    您也可以尝试在 VCC 上方添加一个齐纳二极管来限制那里的电压。

    检查布局也可能是一个不错的方法。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    如何才能只与您分享布局?
    它不能与 论坛上的所有人分享。

    此致、
    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    您可以请求友谊并以私人消息发送布局。

    我们的工程师 现已离开办公室、将于1月7日返岗。 请预计我们的回复会有一些延迟。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    如果您将鼠标悬停在我的姓名上、则可以选择"发送私人消息"。

    请在此处添加一条注释、让我知道检查我的私人消息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    我已经发送了一条关于板布局的私密消息。

    如果您发现有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romuald。

    您能否还共享原理图文件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romuald。

    注意:不要对功率级中的所有元件使用热性能。 这会增加额外的寄生电感、从而对功率级和性能产生负面影响。

    (在下面的列表项中、需要再次选中的项标记为粗体)

     

    • VCC 电容器、靠近引脚
    • AGND 和 PGND 连接在散热焊盘上  
    • 散热焊盘中的过孔:散热焊盘可以获得更多过孔、从而更好地分配 LM5176的功率损耗
    • AGND 岛
       -> AGND 电源区域有助于避免干扰注入 AGND 相关组件
    • 与 CS/CSG 检测电阻 的开尔文连接- CSG 应使用专用导线来检测电阻、而不是通过接地平面
    • 与 ISNS+/-检测电阻器的开尔文连接(如果未使用、则短接至 GND)
    • HDRV1/SW1的小电流环路(该导线包围的区域应尽可能小、最好两者兼得)
    • HDRV2/SW2的小电流环路 (该导线包围的区域应尽可能小、最好两者兼得)
    • 接近 MOSFET 的输入电容器->没有看到任何输入电容器
    • 输出电容器接近 MOSFET
    • FB 分压器靠近 LM517x
    • 在输入和输出端添加一个100nF 电容器以进行 HF 噪声滤波  

     

    PDF 链接:
    HTML 链接:
    有关布局的其他信息可在此处找到:

    (1)四开关降压/升压布局提示1:确定布局的关键器件

    (2)四开关降压/升压布局提示2:优化功率级的热环路

    (3)四开关降压/升压布局提示3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的反馈。
    如果我正确理解、下冲是由布局中未遵守的一些要求生成的。

    我们将开始新的布局。
    为避免任何错误、我们是否可以将其发送给您进行审核?

    此致
    Romuald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romuald:

    下冲是由元件和布局的寄生性(主要是电感、但也是电容)产生的。 因此、制定良好的布局对于减少这种情况至关重要。

    确保您也可以将布局发送出去以供查看。

    此致、

     Stefan