This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:高功率、高速开关控制器(设计验证)

Guru**** 2812345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456528/lmg1210-high-power-high-speed-switching-controller-design-verification

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

我正在设计的器件具有以下要求

输入:0.5至3 MHz (0至20V 方波)、36V 输入电源

输出:将输入20V 方波放大至150V 0.5A

我使用 LM5155DSSR IC 将36V 转换为150V、并使用 LMG1210RVRR 半桥 IC 控制 GaN 功率晶体管的开关。 我需要你们的帮助来验证设计。 以便我应该投入生产。  

另外、在本例中、需要在 VIN (引脚2以及引脚4)上施加多大的电压。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入方波的绝对最大规格为10V。 20V 输入会损坏器件、需要降低。

    如果使用内部 LDO、则 VIN 可以为6-18V。 如果绕过内部 LDO、VDD 可以是4.75-5.25V。 如果使用 VIN、则无需为 VDD 供电。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 VIN 和 N 上施加5V 电压吗 C (未连接) VCC 引脚? 或者 VCC 也需要获得5V 电压?
    此外、除了降低输入范围和解决 LDO 问题外、您在原理图中是否看到了任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、由于内部 LDO 压降电压、VIN 必须为6V 或更高。 如果您具有稳定的5V 电源、则可以将5V 连接到 VDD、将 VIN 连接到 VDD。

    在原理图上、需要在 HB-HS 引脚之间放置一个电容器以实现自举运行。

    您原理图上的电容器似乎未连接。

    测试最终电路时、确保输出过冲和下冲不超过最大 HS 电压规格。

    PCB 布局应针对并联输出 GaNFET 采用对称布局、以便平衡寄生效应和驱动电压。

    此致!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此处是更新的原理图。 您能帮我评论一下吗? 此后、我们计划开始进行生产。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../Power-Amplifier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在5V_VDD 和 EN_IN 之间添加一个0欧姆电阻、以便在必要时断开网络。

      为了降低电感、应按此方向连接馈通电容器 C1和 C24。 自举二极管 BAT46WJ 的 额定电压仅为100V。 自举二极管反向电压需要高于150V 总线电压+裕度。 请选择电压更高的二极管。

    我还建议为输入滤波电容器添加空焊盘、以便在需要时使用它们。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 还请查阅150V 电源转换器电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、升压转换器团队、

    您能否查看 原理图的150V LM5155转换器部分?

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    建议在原理图中预留一个栅极电阻器占位符。

    LM5155原理图的其余部分似乎可以。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢