Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798EVM
工具与软件:
使用此 IC 可成功对3节锂离子电池充电。 我们将1.5MHz 充电电流配置为1A、1uH 电感为 isat:18A。
系统消耗的功率可以忽略不计。 所有电压均正确无误。
- VIN:0.7A 时为19.3V 正在进行电池充电
- VBAT:12.56V
- STAT LED 亮起
- VSYS:12.62V
- PMID:19.3V
- CH_REGN:5.01V
现在、当 电池充电时、 我将继续发出哔声。
这 对我来说是个问题、 您能告诉我 这可能是什么根本原因、如何消除 它吗?