This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在充电过程中会发出噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444064/bq25792-emit-noise-when-charging-is-in-progress

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798EVM

工具与软件:

使用此 IC 可成功对3节锂离子电池充电。 我们将1.5MHz 充电电流配置为1A、1uH 电感为 isat:18A。

 系统消耗的功率可以忽略不计。 所有电压均正确无误。

  1. VIN:0.7A 时为19.3V 正在进行电池充电
  2. VBAT:12.56V
  3. STAT LED 亮起
  4. VSYS:12.62V
  5. PMID:19.3V
  6. CH_REGN:5.01V

现在、当 电池充电时、 我将继续发出哔声。

这 对我来说是个问题、 您能告诉我 这可能是什么根本原因、如何消除 它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    产生噪声的最常见元件是陶瓷电容器、因为它们具有压电特性。  能否提供听到这种蜂鸣声时 SW1、SYS 和 BAT 电压的示波器屏幕截图?  另外、47nF BTST 电容器的额定电压是多少?  它们需要是35V 或额定值更高的电容器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。

    当然、我将共享 SW、SYS 和 BAT 电压的快照。

    遗憾的是、47nF 的额定电压为25V。 我将尝试使用35V 及更高电压并再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是您的基准快照、这是47nF/25V 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用50V 更改47nF 对它没有影响。 噪声仍然存在。

    是否可能是 由于存在噪声而导致电池端子处的 LC 组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    我被粉色迹线刻度弄糊涂了。  BAT 和 SYS 是否确实低至1.xV?  忽略刻度、SYS 输出似乎达到 OVP 并关闭转换器。  0x1B 至0x27中的状态和标志是否报告 OVP?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我进行了检查发现、当电池充电时、VSYS 电压高达13.1V (有振铃)。

    此外、我发现在未连接电池时 VSYS 中存在尖峰、持续时间约为14.6ms

    此外、当电池以较低的电流充电时、VSYS 处没有噪声和纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    当未连接电池时、预计会出现 VSYS 尖峰。  可以通过禁用 PFM 和/或在 SYS 上添加更多电容来降低电压。

    使用连接电池充电时、不会出现尖峰。  您能否提供 REG0x1B 至(含义在两者之间) REG0x27的寄存器转储。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在这里、寄存器转储从0x1B 到0x27:

    1.未充电(初始): 2F、2A、0、50、0、 0、0、AF、92、50、 10、20、40

    2. 未充电(2-3秒后): 2F、2A、0、50、0、 0、0、0、82、10、 10、20、40

    3.充电时(Vin=20@0.59A): 2F、6A、1、40、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0

    4.仅电池:  20、0、1、40、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Burhanuddin:

    当 WD 计时器到期时、所有寄存器最终(在40s 默认后) 处于其默认状态、其中一些状态由 PROG 引脚电阻器设置。  可以禁用 WD 计时器、或者主机可以定期向其中写入该计时器。

    关于1、在未启用充电的情况下、报告 BAT 和 SYS OVP 的唯一方法是连接电压大于 VREG 寄存器设置的电池。  但是、那么充电器如何报告涓流充电、即 V (BAT)< 2.5V?  电池组保护器是否打开和关闭?

    关于2、见上文1

    关于3、看上去正常。

    关于4、看上去正常。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我订购了 EVM  BQ25792EVM、并使用同一块电池对其进行了测试、没有噪声。

    寄存器转储

    1. 未充电: 2B、2A、0、50、0、 0、0、0、82、10、 10、20、40

    2.充电时(Vin=20@0.67A): 2B、6A、1、40、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0

    3.仅电池:  20、0、1、40、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0  

    请告诉我、还有什么可能是问题?

    A. VSW1波形

    A. VSYS 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Burhanuddin:

    能否将 VBUS、PMID、SWx、SYS 和 BAT 组件的 EVM BOM 和布局与电路板上的相同组件进行比较?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我对这两者进行了比较、发现就 BOM 而言、我们做得很好。 在布局中、我们的 PMID、VBAT 电容器和电感器 位于 IC 的另一侧。

    分享原理图供您参考。 该设计适用于2S、但我们使用3S 电池、其配置正常。 R1254为10K5
    e2e.ti.com/.../ChargerSCH.pdf

    只是一个更新、

    降低730mA 的充电电流以消除噪声、 我在 REG 0x03上发送了0x00、在 REG 0x04上发送了0x49。

    另一个更新:

    我将电路板电感器替换成了 EVM 电感器、仍然有噪声。

    我使用750kHz 2.2uH 电感器进行了测试、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    在布局中、SYS 和 PMID 上的0.1uF 和至少1个10uF 电容器需要位于 IC 的同一侧、没有过孔、如下所示:

    电感器和额外的大容量电容器可以在另一侧。  您能否通过刮擦阻焊层来添加这些组件、从而手动修改电路板、看看这是否有帮助?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经为 PMID 在顶层有一个0.1 μ F 的电容器、我在与 IC 相同的层额外增加了10 μ F、仍然是相同的结果。

    VSYS 电容器与 IC 位于同一层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    您能否删除 BATP 上的47nF C807。  建议仅用于4S 应用、不会安装在 EVM 上。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我移除了 BATP 上的47nF (C807)电容器、噪声仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    我被骗了。  您是否尝试过不同的电池或模拟电池=>1000uF ||四路电源(SourceMeter)或>1000uF || CV 模式中的电子负载||电源?  在某些情况下、我看到电池组保护器打开、因为它认为 IC 过压。  这会导致 IC 跳闸 OVP 故障并像您看到的那样停止开关。  保护器的最小 OVP 阈值是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    同一电池可与 EVK 正常搭配使用。

    在我们的系统中、如果我降低充电电流、就没有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    噢。 好的。  BQ2579XEVM 与您的 PCB 之间有什么不同?  您的 PCB 电感器饱和电流额定值是多少?  您的 PCB 布局与 BQ25798EVM 有何不同?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这两者进行了比较、发现就 BOM 而言、我们做得很好。 在布局中、我们的 PMID、VBAT 电容器和电感器 位于 IC 的另一侧。

    分享原理图供您参考。 该设计适用于2S、但我们使用3S 电池、其配置正常。 R1254为10K5
    e2e.ti.com/.../2480.ChargerSCH.pdf

    降低730mA 的充电电流以消除噪声、 我在 REG 0x03上发送了0x00、在 REG 0x04上发送了0x49。

    我将电路板电感器替换成了 EVM 电感器、仍然有噪声。

    我使用750kHz 2.2uH 电感器进行了测试、但问题仍然存在。

    1uH 电感器饱和电流为18A、DCR=6.05m Ω PN: EXLA1V0603-1R0-R

    2.2uH  电感器饱和电流为13A、 DCR=8.5m Ω PN: EXL1V0605-2R2-R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    如果您可以使用 BQ25792EVM 进行充电、并且没有此噪声、则问题在于布局。  我以前没有看到这种确切的问题、但我知道如果 IC 顶部没有 PMID 和 SYS 0.1uF 电容器以及至少一个10uF 电容器、则会导致 IC 无法正常调节。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 PMID 和 SYS、与 IC 在同一侧已有一个0.1uF 电容。

    按照您之前的注释、 PMID 和 VSYS 的 IC 在同一侧已有一个10 μ F 电容器。

    我们对布局进行了一些更改、 收到新电路板后、我会对其进行测试并分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    好的。  同时、我认为使用一个 EVM 板和您的电池进行测试会有所帮助。

    此致、

    Jeff