This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:测试模式

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456243/lp8556-test-mode

器件型号:LP8556

工具与软件:

您好!

我们发现一些  LP8556  VLDO 短接至 GND 的问题、此 IC 是否具有测试模式、我们可能会在器件中将此 IC 配置为不正确、从而导致损坏?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以将原理图发送给我进行仔细检查吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是有关 LP8556 VLDO (引脚19)测量波形的一些问题、请帮助检查:

    1. VLDO 启动最大电压为3.6V、它对 IC 有影响吗?
    2. 如果 VLDO 没有降至零然后启动、它对 IC 有影响吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    就 VLDO 电压而言、这是可以的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    另一个问题是在使能引脚驱动为高电平之前 LDO 降至约0.8~0.9V、此电压是否会影响您的内部电路?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将使用 EVM 检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我可以知道任何好消息吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该电压不会影响 IC。 如果您等待更长时间、电压最终将降至0。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是客户意见。 您是否知道 VLDO 升高到9V 的任何机会?

    由于您的封装采用 WQFN 封装、因此从引脚直接损坏 IC 似乎很困难

    如果 ESD 消失、应怀疑这个尖峰电压将被 PAC29 (10uF)吸收、我们之前在该引脚上进行了 ESD 测试、ESD 测试后无损坏。

    由于 LDO 损坏、我们唯一能够重现的方法是在此引脚上施加大约9V 的电压、并且故障模式是类似的。

    不确定我们是否配置不正确、该 IC 是否会进入测试模式、从而直接将高输入电压旁路到此引脚?

     

    对于最新的故障样本(FA 将于本星期五发布)、在组装后、在我们的测试过程中、我们将检查是否所有 LP8556都可以配置和响应、这意味着所有 LP8556在组装后都可以正常工作、但在每天使用大约5个月后、我们发现了此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户是否意味着他们会在 VLDO 上持续添加9V 电压来损坏它? 我还可以看看他们的 VLDO 器件布局吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partick、

    是的、因此他们怀疑 LP8556中有某种测试模式、可能会向 LDO 传递高电压并导致损坏。 有可能吗?

    稍后我将向您索要布局文件。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、我将检查这是否与测试模式有关。 并随后向您提供反馈。