Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1, TPS62871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62871-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS62871
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户 Valeo 在其项目中使用 TPS62871-Q1。
TPS62871电源 (Sch_01) 、补偿环路部分有两种接地方法。
- 补偿环路的 GND 直接连接到 IC 引脚2、而不会通过大接地平面。 (布局_01)
- 添加了一些接地过孔、以将补偿网络 GND 连接到较低的大 接地平面、然后连接到 IC 的引脚2。 (布局_02)
您能帮助确认哪种方法更好吗?
通道:

布局1:

布局2:

谢谢你
此致、
Xiaowei Zhang