This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:TPS62871补偿网络部分 PCB 布局确认

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1, TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465178/tps62871-q1-tps62871-compensation-network-part-pcb-layout-confirmation

器件型号:TPS62871-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62871

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 在其项目中使用 TPS62871-Q1。

 TPS62871电源 (Sch_01) 、补偿环路部分有两种接地方法。

  • 补偿环路的 GND 直接连接到 IC 引脚2、而不会通过大接地平面。  (布局_01)
  • 添加了一些接地过孔、以将补偿网络 GND 连接到较低的大 接地平面、然后连接到 IC 的引脚2。  (布局_02)

您能帮助确认哪种方法更好吗?

通道:

布局1:

布局2:

谢谢你

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    感谢您联系我们。

    补偿电路需要直接连接到 GOSNS 引脚。 因此、布局1是优化的布局。  

    顺便说一下、这也显示在数据表中显示的建议布局中(请参阅下图)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Excel)好

    感谢您的答复。

    此致、

    Xiaowei Zhang