This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:当初始连接建立为受电方/UFP 时、不会发送任何 GoodCRC 消息。

Guru**** 2535850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465722/tps25763q1evm-it-does-not-send-any-goodcrc-messages-when-the-initial-connection-is-established-as-sink-ufp

器件型号:TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1

工具与软件:

您能否调查以下问题?

我将 TI 默认配置文件和基本固件编程到 EVM 中。

配置文件: \f411_04_01_0005_ReleaseFiles\Example files\TPS25763D-Q1\Using I2C to MUX 中的 TPS25763DQ1_V8.03_60W_DRP_I2C.json

基本固件: base_lowregion_F411.04.01.0005.bin  

构建 GUI 图像:已配置 GUI  

输入电压:15V、限流:5A

(NG)当初始连接建立为受电方/UFP 时、它不会发送任何 GoodCRC 消息。 其端口伙伴 持续发送 Source_Cap 消息、但 EVM 不会任何响应。

(正常)当初始连接建立为供电方/DFP 时、此连接正常。 EVM 成功进入 DP 交替灌电流模式。 没问题。

(NG)

 

(正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有观察过这种行为。  我可以假设良好和不良行为之间的设置不变吗?  唯一的区别是 TPS25763-Q1最初担任的角色?

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    正常和不良好行为之间的设置保持不变。

    唯一的区别是初始连接角色、即受电方或供电方。

    当初始连接建立为受电方/UFP 时、TPS25763不会检测到 VBUS (5V)  请参阅以下内容。

    根据用户指南、似乎必须将 R8放置在 EVM 上才能检测 VBUS。 对吧?


    此致

    齐藤真澄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito San:

    是的。  配置为 DRP 时、763-Q1将在灌入模式下禁用 FET Q1、以将 VBUS 上的大容量电容从端口隐藏。  但这意味着763-Q1 VBUS 引脚不再连接到 Type-C 端口。  因此、需要一个电阻器来绕过开路 FET。  这确保了在满足 USB 合规要求的同时可以检测 VBUS。

    此致、
    Eric