This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TDIA-010247原理图

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, TIDA-010247, BQ76972, MSPM0G3519, MSP430FR2155, TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467824/bq76952-tdia-010247-schematcis

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76972、BQ76942 、TIDA-010247、 MSPM0G3519MSP430FR2155、TMP61

工具与软件:

您好!

我已经从 https://www.ti.com/lit/zip/tidmb62 int Altium designer 加载了设计文件、我看到原理图与不同   
 https://www.ti.com/lit/df/tidmb58a/tidmb58a.pdf 中的 PDF 版本

应使用哪一个进行参考?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    您是否介意指出哪些原理图是不同的、您看到它们之间有什么不同?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    例如: 在.pdf 文件中的 第5页- 高侧 FET

    共有2块8个 FET、它们之间存在 C110和 C111电容器






    在相应页面的 Atium 项目中、有2个块  而变化 4. 连接 C57和 C58电容器的 FET:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:
    Altium 项目似乎包含的是先前版本的基于 BQ76942芯片的设计、PDF 基于 BQ76972。  

    实际上、我已让 Claude 对这两种设计进行比较、而这是结果

    让我来分析一下 TIDA-010247原理图的新旧版本之间的主要区别:

    1. 电池监控器 IC 更改:
    • 从 BQ76942更改为 BQ76972、可提供更高的电芯电压测量精度
    • 该设计仍使用两个堆叠式监控器、但现在同时使用 BQ76972进行顶部和底部监控
    1. MCU 更改:
    • 从 MSP430FR2155更新为 MSPM0G3519
    • 添加了双路 CAN-FD 控制器
    • 增强的网络安全功能
    1. 通信接口更新:
    • 添加了一个额外的 CAN 接口、用于高达1500V 系统的堆叠能力
    • 改进了适用于高电压应用的具有增强型隔离(5kVRMS)的隔离设计
    • 添加了用于堆叠多个 BMU 的 CAN 自动寻址功能
    1. 电源架构:
    • 为外部24V 电源输入添加了辅助电源选项(#2)
    • 增强了电源设计、以支持低压和高压 ESS 应用
    • 改善了电源域之间的隔离
    1. 热敏电阻多路复用器
    • 添加了温度测量多路复用器电路、可支持多达32个电芯的温度测量
    • 更改为 TMP61线性热敏电阻、以实现更高的温度测量精度
    1. 保护特性:
    • 增强型高侧 N 沟道 MOSFET 控制架构
    • 改进了短路保护机制
    • 为 MOSFET 添加了更强的驱动能力
    1. 系统集成:
    • 添加了风扇控制输出
    • 针对 CAN 堆叠的增强型唤醒模式设计
    • 改进的 ESD 和浪涌保护

    这些变化似乎侧重于:

    1. 提高测量精度
    2. 增加高压系统支持
    3. 从而增强安全特性
    4. 提供更灵活的电源选项
    5. 支持更全面的温度监测
    6. 提高系统可靠性和稳健性

    新设计似乎更适合住宅和工业/商业储能应用、尤其强调高达1500V 的高压系统支持。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    我已经下载了您已共享的原理图和 zip 文件、这些文件在我的结尾处显示了相同的内容 也许、你不知何故最终导致了前一个版本?



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    你是啊,我不知何故上传了以前的版本...
    感谢您的帮助