This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:如何在+10V 和-200V 两个电压源之间切换功能?-我可以使用此部分在两个电压源之间实现切换功能吗?

Guru**** 2497515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS56837, TPSI3052-Q1, TPSI2072-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465583/tpsi3052-q1-how-to-tmplement-toggle-functionality-between-two-voltage-sources-10v-and--200v---can-i-use-this-part-to-implement-a-toggle-functionality-between-two-voltage-sources

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155TPS56837、、 TPSI2072-Q1

工具与软件:

背景:主要电源/输入将来自+18V/20V 电池、以使用 TPS56837生成+10V (1.5A)电压 、并使用 LM5155生成-200V (10mA)电压。  我需要在2个电压轨之间切换才能获得波形(见附图)。 在稳态下、负载将连接到+10V、然后我需要切换到-200V 大约10-15 ms、然后返回到+10V。 请注意、负载有效电容 为 ~100 pF。 在搜索过程中、我发现了 TPSI3052-Q1、这是一款隔离式开关驱动器。  我是否可以使用它来实现该功能?-我需要在2个电压轨之间切换、以获得示例波形(请参阅随附的)。

谢谢!

-- Adilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adilson、您好!

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队! TPSI305x-Q1具有浮动次级接地、可提供+15V 电压来驱动相对于浮动接地的 FET。 TPSI305x-Q1 在初级侧和次级侧之间具有增强型隔离。 我想象您可以使用 FET 来交替将10V 和-200V 连接到输出。 是否存在击穿问题将决定您是需要 B2B FET 还是阻塞二极管。 请告诉我这是否合理。

    您能否还分享一下您系统的方框图或原理图?

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您的快速响应。

    我已经附上了更新的方框图供您查看。 请注意、自我最初请求以来、电压要求略有变化。

    • 正常运行:  负载偏置在+3.3V。
    • 开关运行:  负载需要切换到+10V 或负轨(Neg_Rail)、其范围为-20V 至-120V、最大电流为1 -3mA。

    您能否建议我是否可以使用图中所示的 TPSI2072-Q1来实现该开关功能?如果没有、您能否提供有关如何实现该功能的建议?

    谢谢!

    Adilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adilson、您好!

    是的、您可以使用方框图中实施的 TPSI2072-Q1。

    您应该考虑一些注意事项。 首先、当负载消耗最大电流时、TPSI2072的60 Ω Rdson 将导致3.3V 电压轨上出现180mV 的压降。 其次、请考虑将电源切换到负载的顺序。 以下是一些可能有用的其他信息:

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    此致、

    Jack Hemmersmeier