主题中讨论的其他器件:LM5155、 TPS56837、、 TPSI2072-Q1
工具与软件:
背景:主要电源/输入将来自+18V/20V 电池、以使用 TPS56837生成+10V (1.5A)电压 、并使用 LM5155生成-200V (10mA)电压。 我需要在2个电压轨之间切换才能获得波形(见附图)。 在稳态下、负载将连接到+10V、然后我需要切换到-200V 大约10-15 ms、然后返回到+10V。 请注意、负载有效电容 为 ~100 pF。 在搜索过程中、我发现了 TPSI3052-Q1、这是一款隔离式开关驱动器。 我是否可以使用它来实现该功能?-我需要在2个电压轨之间切换、以获得示例波形(请参阅随附的)。

谢谢!
-- Adilson