This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:驱动 TPS25751S PP_EXT 电源开关的电压和电流

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467364/tps25751-voltage-and-current-driving-the-pp_ext-power-switch-of-the-tps25751s

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25792PMP41062

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑将 TPS25751S 和 BQ25792结合使用。

在下面的配置中、我们考虑不使用 PP5V 作为电源、而是从 PP_EXT 提供所有电源。

但是、我知道第一个板上的 CC 线路通信将需要 PP5V。

那时、PP5V 电源提供给 VBUS、我认为需要电荷泵电流来开启 PP_EXT FET、如图8-17所示。

为 PP5V 提供的最小电流或建议电流是多少?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您的咨询。 我们的器件专家将很快做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi-san:  

    我们建议为 PP5V 使用5V 300mA 电源、请参阅下面 PMP41062的参考原理图:  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    我将参考您的答案。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi-san:  

    没问题、我将把该线程标记为关闭。 如果您还有其他问题/疑虑、请打开新话题以进行更好的跟踪!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin