请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件:BQ25792、 PMP41062
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在考虑将 TPS25751S 和 BQ25792结合使用。
在下面的配置中、我们考虑不使用 PP5V 作为电源、而是从 PP_EXT 提供所有电源。

但是、我知道第一个板上的 CC 线路通信将需要 PP5V。
那时、PP5V 电源提供给 VBUS、我认为需要电荷泵电流来开启 PP_EXT FET、如图8-17所示。
为 PP5V 提供的最小电流或建议电流是多少?

此致、
Masashi