主题中讨论的其他器件:LMR38010、
工具与软件:
你(们)好
1.部件: LMR38020FSDDAR
2.输入电压:48VDC
3.规范和应用标准:UL61800-5-1 、OVC2、PD2.
4.查询
-:功能安全信息 LMR38010和 LMR38020功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

-查看部件时,判断绝缘距离应按照适用的认证标准固定。
-在 UL61800-5-1条件下,创页:1.2mm 和间隙0.2mm 需要固定,但该部件的引脚间距为1.27mm,因此不能应用创页1.2mm
此器件使用的电压为80VDC、但在应用 UL61800-5-1标准时不能使用48VDC?
如果可用、请请求查看与方法或认证相关的审核内容
如果您符合条件并拥有类似零件规格的产品、请向我们推荐
谢谢