This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:功能安全信息 LMR38010和 LMR38020功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38010, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466749/lmr38020-functional-safety-information-lmr38010-and-lmr38020-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件:LMR38010

工具与软件:

你(们)好

1.部件:  LMR38020FSDDAR

2.输入电压:48VDC

3.规范和应用标准:UL61800-5-1 、OVC2、PD2.

4.查询

  -:功能安全信息 LMR38010和 LMR38020功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA  

   

 -查看部件时,判断绝缘距离应按照适用的认证标准固定。
 -在 UL61800-5-1条件下,创页:1.2mm 和间隙0.2mm 需要固定,但该部件的引脚间距为1.27mm,因此不能应用创页1.2mm
   此器件使用的电压为80VDC、但在应用 UL61800-5-1标准时不能使用48VDC?
   如果可用、请请求查看与方法或认证相关的审核内容
   如果您符合条件并拥有类似零件规格的产品、请向我们推荐

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    爬电距离和间隙要求基于所施加的 RMS 电压。 如果注意到器件不符合标准、则可能需要对器件应用保形涂层以符合规格。

    如果您需要进一步说明、可以提供 UL61800-5-1表格来向我展示您关注的情况吗?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    下表显示 CR=1.25 [mm]。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供表、保形涂层的使用可降低污染等级、从而 帮助您满足规格。  

    谢谢!

    Richard