This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:欠压检测和输入电源中断

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479193/lm7480-q1-undervoltage-detection-with-input-power-interruption

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74930、LM74930-Q1

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM74800Q 创建一个设计、带有负载突降保护和反向电池保护功能、如图中的 10-25:

我们必须通过一项测试、同时短暂中断电源输入(持续时间为2ms)。

保持电容大到足以在中断期间为负载供电。

不过、最好在中断期间通过 LM74800Q 的 UVLO 功能来禁用该器件。

引脚 EN/UVLO 通过电阻分压器连接到 VBATT。

我想知道在这种情况下会发生什么:

1) 1) VBATT = 12V -> LM74800Q 处于正常工作状态、FET Q1和 Q2处于启用状态(导通)

2) VBATT 中断(例如、由继电器触点中断)

3) 3)因为没有反向电流流动、Q2保持启用状态

4)由于 EN/UVLO 引脚上的电压(从 VOUT 反馈)保持在正常范围内、因此 Q1保持启用状态

5) 5) Q1保持启用状态、直到连接的负载已将 Cload 放电至 UVLO 下降阈值。

这是正确的还是缺少某些内容、当电源中断时 LM74800Q 进入 UVLO 状态?

提前感谢 Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    当电源中断(2ms)时、反向电流将流动并关断 Q2。

    我们为什么假设 Q2保持启用状态?

    如果电源中断且 EN/UVLO 直接连接到 VBATT、则会进入 UVLO。

    另外、如果可以的话、为什么要在电源中断时关闭控制器? 由于重新启动需要一些时间、实际电源中断将超过2ms。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    我假定 Q2保持启用的原因:

    • 电源输入中断(未短接至 GND)
    • 我假设 VS 引脚上只有很小的反向电流(VS 引脚通过 R1连接到 VBATT、通过 D2连接到 Q1后的 A)
    • 是否有其他反向电流流过? 很明显、我缺少一些东西。

    为了能够在最大功率中断时降低整个器件的功耗、我们需要监视 VBATT 2毫秒。

    我们希望通过额外的比较器来监测 VBATT。 但如果 Q2在中断期间保持启用状态、则在此期间 VBATT = VOUT、因此我们无法识别比较器的中断。

    为了明确说明、在这种情况下、只要确保在 VBATT 中断期间 Q2被关闭、LM74800Q 的 UVLO 就实际上并不是必需的。

    到最后一点、重新启动需要时间:根据我的理解、电荷泵将在2ms 中断期间保持运行。如果它有足够的缓冲电容、我会相应地对其进行扩展。 在这种情况下、电源中断后将毫无延迟地再次启用 Q1和 Q2。 您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您是否有短中断测试的配置文件? 这可以帮助我们了解 DGATE 是否会关断。

    我们还具有采用共漏极配置的 LM74800-Q1 EVM。 您也可以在工作台上评估。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    该测试应模拟由拖拉机振动(农业应用)引起的切换电源的继电器触点的短暂中断。 因此、施加的输入电压在"开路"情况下降至0V。

    测试配置文件仅以文本格式存在:

    网络上的器件应能够管理12Vdc 电源电压的瞬变和中断、
    按照以下要求作出反应:

    1.如果电源在2ms 内恢复、并且中断间隔至少98ms (这会导致100ms 周期)、则应为
    -不丢失正常的网络通信或处理中的信息;
    -无处理器复位;
    -不会丢失易失性存储器中的数据,如网络配置信息或正在通过网络传输的消息


    2.如果电源中断的时间大于2毫秒但小于1秒,设备可以继续正常运行或重置;

    3.如果电源中断的时间等于或大于1秒,设备应在电源恢复后执行上电复位。

    对于测试目的、用于执行测试的电源应能够提供三倍的电源
    在12Vdc 电源电压下器件消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    是否可以在 EVM 上对其进行测试?

    另外、说明的测试条件与此显示的测试波形类似。 我是对吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    在所示的测试波形中、VIN 短接至 GND、而在我们的测试条件下、VIN 中断(开路)。 这是一个很大的差异、也是我提出问题的原因、因为在 VIN 中断时、只有在 FET Q2被 IC 关断时、VIN 才会降至0V。

    我拥有 LM74930的 EVM、它具有相同的功能以及更多功能。 但由于我们事实上不需要这些额外功能、因此我们将使用 LM74800-Q1。

    我首先进行了一些测量、然后会分享给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Oliver、在所述测试中、LM74930-Q1和 LM74800-Q1在功能方面应相同。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里是测量值。

    e2e.ti.com/.../LM74930_2D00_Q1_5F00_EVM_5F00_Measurements_2D00_VIN_2D00_interruption.xlsx

    e2e.ti.com/.../LM74930_2D00_Q1-Evaluation-Module-for-Ideal-Diode-Controller_5F00_sluucw6_5F00_TI_5F00_VIN_5F00_Measurement_2D00_Modification.pdf

    修改后(在 VS 引脚缓冲电容器之前添加了去耦二极管) VIN 在中断后下降。
    然而,工作机制对我来说还不清楚。

    是反向电流检测吗? 但是、多大的电流- VIN 在中断期间开路、VS 引脚通过插入的二极管去耦(请参阅随附的原理图)!

    当我在 VIN 侧尝试了一些电阻器作为预载时、VIN 放电速度更快。

    但在 VIN 处、除了 C2=100nF 外、没有输入电容器。

    仅对 C2进行放电时、放电时间应快得多。

    尊敬的 Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    出于某种原因、Excel 没有波形。 您是否忘记添加它们?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪,当我打开它,我看到的痕迹在 C 栏。可能是一个安全问题。 我现在提供 PDF 格式:

    e2e.ti.com/.../LM74930_2D00_Q1_5F00_EVM_5F00_Measurements_2D00_VIN_2D00_interruption.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    让我仔细检查一下、我会回到您的身边。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我认为一切正常。 如预期那样、DGATE 在反向电流后变为低电平、这是正确的行为。

    此致、

    Shiven Dhir