Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1、 LM74930、LM74930-Q1
工具与软件:
您好!
我正在使用 LM74800Q 创建一个设计、带有负载突降保护和反向电池保护功能、如图中的 10-25:

我们必须通过一项测试、同时短暂中断电源输入(持续时间为2ms)。
保持电容大到足以在中断期间为负载供电。
不过、最好在中断期间通过 LM74800Q 的 UVLO 功能来禁用该器件。
引脚 EN/UVLO 通过电阻分压器连接到 VBATT。
我想知道在这种情况下会发生什么:
1) 1) VBATT = 12V -> LM74800Q 处于正常工作状态、FET Q1和 Q2处于启用状态(导通)
2) VBATT 中断(例如、由继电器触点中断)
3) 3)因为没有反向电流流动、Q2保持启用状态
4)由于 EN/UVLO 引脚上的电压(从 VOUT 反馈)保持在正常范围内、因此 Q1保持启用状态
5) 5) Q1保持启用状态、直到连接的负载已将 Cload 放电至 UVLO 下降阈值。
这是正确的还是缺少某些内容、当电源中断时 LM74800Q 进入 UVLO 状态?
提前感谢 Oliver。