Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRB
工具与软件:
您好、TI 支持团队
公司使用 TI BQ27542G1监测锂电池时、电池容量突然发生变化、具体的问题是、在锂电池充放电的过程中、容量会从10%以上突变为0%以上、有时甚至从100%变成0%。
通过使用 TI bqSTUDIO 软件读取故障电池电量计的固件参数、我们发现 Ra 表值明显高于正常电池、并且故障电池电量计的 CC Gain 和 CC Delta 也略高。
请您提供帮助、以便分析此问题的可能原因。
是电池单元还是电量监测计存在问题?
此外,我们还要求您澄清以下几点:
1.为什么 Ra 表中出现较大的电阻值,有些故障电池显示 Ra 值超过5000?
2. CC Gain 和 CC Delta 的物理含义是什么? 它们是如何在阻抗跟踪算法中使用的? 是否有手动计算或测量方法、该方法在计算 CC 增益和 CC Delta 之前不需要使用 bqSTUDIO 来校准 CC 偏移和电路板偏移表单?
e2e.ti.com/.../faulty-battery-9_2300_data-GG.gg.csv
e2e.ti.com/.../faulty-battery-9_2300_data.log
故障电池化学 ID:0x3260
此外、还应注意、上述电池容量突然变化的问题主要发生在低温环境(例如-10℃ 到2℃ 的温度范围)中。