This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:使用 TI BQ27542G1电量监测计芯片监测锂电池、会导致电池容量突然变化

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480189/bq27z746-using-the-ti-bq27542g1-fuel-gauge-chip-to-monitor-a-lithium-battery-results-in-sudden-changes-in-battery-capacity

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB

工具与软件:

您好、TI 支持团队

公司使用 TI BQ27542G1监测锂电池时、电池容量突然发生变化、具体的问题是、在锂电池充放电的过程中、容量会从10%以上突变为0%以上、有时甚至从100%变成0%。
通过使用 TI bqSTUDIO 软件读取故障电池电量计的固件参数、我们发现 Ra 表值明显高于正常电池、并且故障电池电量计的 CC Gain 和 CC Delta 也略高。
请您提供帮助、以便分析此问题的可能原因。
是电池单元还是电量监测计存在问题?
此外,我们还要求您澄清以下几点:
1.为什么 Ra 表中出现较大的电阻值,有些故障电池显示 Ra 值超过5000?
2. CC Gain 和 CC Delta 的物理含义是什么? 它们是如何在阻抗跟踪算法中使用的? 是否有手动计算或测量方法、该方法在计算 CC  增益和 CC Delta 之前不需要使用 bqSTUDIO 来校准 CC 偏移和电路板偏移表单?  
e2e.ti.com/.../faulty-battery-9_2300_data-GG.gg.csv

e2e.ti.com/.../faulty-battery-9_2300_data.log
故障电池化学 ID:0x3260
此外、还应注意、上述电池容量突然变化的问题主要发生在低温环境(例如-10℃
到2℃ 的温度范围)中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵威:

    1.电阻值较大很可能是在低温下进行这种测试的原因。 我建议运行 GPCRB 工具来优化测量仪表、从而实现低温性能。  https://www.ti.com/tool/GPCRB

    2.

     

    我们建议使用 BQStudio 进行任何类型的校准。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    感谢您的立即回复!
    关于问题本身、电池电量监测计跳变的根本原因是什么?
    我上传的故障电池的日志文件、gg 文件和化学 ID 是否可以提供任何有用的信息来指导我们的分析和故障排除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵威:

    根本原因是在低温条件下进行测试。 现成的测量仪表未针对低温性能进行优化。 这就是为什么需要在手头完成一些调整的原因、这是 GPCRB 工具的用途。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的详细答复!

    我想再确认几个要点:

       1.在本次讨论的初始部分中、我提到故障电量监测计使用​化学物质 ID 0x3260。 根据您之前的回复、该器件在出厂前未针对低温性能进行优化、这是否意味着当前化合物 ID (0x3260) ​不​包含低温性能优化或校准?

       2.我访问了您提到的 TI GPCRB 工具网站。 我们似乎需要向 TI 提交特定数据或信息、之后他们会提供新的化合物 ID。 这是否意味着我们需要​​在该过程中重新申请化学物质 ID?

       3.我已经从故障仪表中提取了固件(黄金映像文件),包括​SREC 文件​和两个​FS 文件。 您能否检查是否可以从这些文件中读取化合物 ID 信息? 如果是、是否表示是否包含了低温性能优化?

    接下来、我们计划使用 GPCRB 工具重新申请 Chemistry ID。 非常感谢您的见解。

    此致、
    Zhaowei

    e2e.ti.com/.../NG-battery_2700_s-gauge-Golden-image-file.rar
    PS:
    1.为了澄清,我之前的描述中有歧义。 实际问题是电量监测计的​充电状态(SOC)​突然从100%跃升至0%、​​与容量(mAh/Wh)无关。
    2.附加的​黄金映像文件​​不是​来自前面提到的电池#9。 它是从​不同的故障电量监测计​(另一个有问题的电池单元)中提取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵威:

    1.正确。 有一些低温优化、但不能一直到-10°C。

    2.不可以、所以您将使用与之前相同的 ChemID、并为该工具运行该过程。 在向该工具提交报告之后、您将收到反馈文件、您会将这些文件编程返回到电量计上。

    3.是的,可以从文件中读取化学 ID 信息。

    让我们运行 GPCRB 工具、然后运行精度测试、看看问题是否仍然存在。  

    此致、

    Adrian