工具与软件:
您好!
我的问题与 ISO5852S-DESAT 器件 EP 引脚的静态灌电流能力有关。 数据表指定 消隐电容器放电电流的范围为9mA、(min)和14mA (典型值)。 由于指定为电容器放电电流、这些电流是稳态额定值(连续电流)还是动态电流?
![]()
~这个问题的背景是、我们看到 DESAT 引脚上有1 μ A 5.5mA 的连续灌电流(请参阅下面的仿真图像)。 当栅极驱动器关断并且内部 MOSFET 结构可灌入 DESAT 引脚中的电流时、这可以连续进行。 我们有一个关于 IC /引脚可靠性的问题。 数据表中给出的14mA 规格是连续值还是峰值?
通常、当只有 DESAT 电容器放电时、会产生短暂的电流尖峰。

谢谢。