工具与软件:
我有一个问题与 在既没有电池充电功能、也没有电池充电功能的单个设计中使用两个 TPS25751控制器相关。 下面给出了一个简要方框图:

此设计的目的是让用户可以将经 USBPD 认证的电源连接到任一端口、并提供可用于数据和潜在供电的辅助端口。 两个 TPS25751器件在上电之前将配置为电池无电模式。
根据 TPS25751数据表、图8-11显示了以下内容:

由于 TPS25751控制器在电池无电模式下启动、初始电源将来自 VBUS、然后由嵌入式控制器来清除电池无电标志。
问题1:在上面的图8-11中、清除电池电量耗尽标志是否相当于关闭 RLDO_3V3开关?
问题2:系统通过第一个 TPS25751控制器上电后、VIN_3V3中会有电源、而不是 VBUS 中。 但是、如果电池电量耗尽标志未清除、这是否会阻止 TSP25751控制器上电?
谢谢!
William