This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:为 TPS25751控制器供电

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478680/tps25751-powering-the-tps25751-controller

器件型号:TPS25751

工具与软件:

我有一个问题与 在既没有电池充电功能、也没有电池充电功能的单个设计中使用两个 TPS25751控制器相关。  下面给出了一个简要方框图:

此设计的目的是让用户可以将经 USBPD 认证的电源连接到任一端口、并提供可用于数据和潜在供电的辅助端口。  两个 TPS25751器件在上电之前将配置为电池无电模式。

根据 TPS25751数据表、图8-11显示了以下内容:

由于 TPS25751控制器在电池无电模式下启动、初始电源将来自 VBUS、然后由嵌入式控制器来清除电池无电标志。

问题1:在上面的图8-11中、清除电池电量耗尽标志是否相当于关闭 RLDO_3V3开关?

问题2:系统通过第一个 TPS25751控制器上电后、VIN_3V3中会有电源、而不是 VBUS 中。  但是、如果电池电量耗尽标志未清除、这是否会阻止 TSP25751控制器上电?

谢谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    [quote userid="639762" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478680/tps25751-powering-the-tps25751-controller 问题1:清除电池电量耗尽标志是否相当于在上面图8-11中关闭 RLDO_3V3开关?

    是的、您可以这样想。 IC 将电源从 VBUS 切换到 VIN3V3。 当设置了电池电量耗尽标志并且电池电量耗尽时、我们只能从端口灌电流、并且会禁用任何拉电流行为、直到该标志被清除。

    [报价 userid="639762" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478680/tps25751-powering-the-tps25751-controller "]问题2:一旦系统通过第一个 TPS25751控制器上电、将有电源进入 VIN_3V3、而不是 VBUS。  但是、如果电池电量耗尽标志未被清除、这是否会阻止 TSP25751控制器上电?[/QUOT]

    否 本声明中有两个 TPS25751 IC、因此、让我将它们分开。

    TPS25751接受供电并在电池无电的情况下启动、但在电池无电的情况下仍可以上电、如果配置正确加载(EEPROM 或 I2C 主机)、将进入 APP 模式、但如上所述、其行为将受限(仅受电、由 VBUS 供电)。

    另一个 TPS25751将由系统供电、并且应首先使用 VIN3V3启动、因此应该不会出现问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的回答。  现在我没有其他相关问题。

    -William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在结束该主题帖。 如果您有其他问题、请创建新主题帖。

    谢谢。此致、

    Chris