This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPC 化学/学习周期问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464356/bq34z100-r2-gpc-chem-learning-cycle-issues

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

这是此线程的延续、但参考可能不重要:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438082/bq34z100-r2-soc 转至0 -坐后-空闲-充电后

该测试是在 使用两节并联锂离子电池(13节)的定制板上进行的、如下所示:

https://maxamps.com/collections/13s-46-8v-li-ion/products/li-ion-5000-13s1p-46-8v-battery-pack

我向制造商确认这款电池使用三星50s 电池。

我 进行了 GPC 化合物评估,并收到了下面的报告,其中确定化 合物 ID 2144和2708是最佳匹配:

"化学 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
2144 2.71 1.42
2708 2.97 0.05"

然而、报告中也注意到偏差太高、可能会导致数据出现异常。 我复查了数据以尝试清除任何奇数条目、并多次重新运行 GPC 化学工具、但仍继续使用相同的 ID 返回。

"警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"

我怀疑2144和2807 ID 无效、因为2144是 Battery Management Studio 中的镍镉/碳电池。


e2e.ti.com/.../8715.GPC_5F00_report.txt

将电量监测计更新为化合物 ID 2144并尝试学习周期后、未完成。 学习状态卡在5、没有转换到6。  这些日志将在几分钟后发布在后续帖子中(在另一台计算机上)。

您能否帮助我们完成接下来的步骤、以正确识别电池化学成分并完成学习周期? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是首次修改数据集时尝试使用 GPC Chem 的各种 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../5164.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip

    e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel-_2800_2_2900_.zip

    e2e.ti.com/.../2402.config.zip

    以下是学习周期的日志:

    e2e.ti.com/.../20241221_2D00_learning_2D00_internal.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、您知道 我们何时可以获得反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议参阅 此常见问题解答 、因为这介绍了无法从0x05更新状态转换为0x06更新状态的潜在解决方案。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    谢谢你。 我将回顾这一点。

    您能否就与正在识别的替代化学物质有关的 GPC 化学物质问题发表意见? 请对这一点进行审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我不知道该怎么说。" 我在2402.config .zip 文件中查看了数据、数据看起来很好。 唯一的问题是使用 GPCCHEM 工具时、我们建议使用仅具有1个串联电芯的该工具来获取最准确的报告。 您能否从电量计共享 gg 文件。 当您在日志文件中进行第二次放电时、电池放电的速率是多少?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的反馈。  13和1S 相比、您预计会损失多少精度? 问题是、我们需要修改我们的硬件、使充电器能够实现1S。 此应用没有超精密要求、但我希望保持在几个%以内。

    请参阅随附的 gg 文件。 第二次放电是在 C/10时进行的(两个电池组的总放电电值为10mA、放电电值为1A)。

    感谢您的帮助。

    克里斯

    e2e.ti.com/.../20250128_2D00_gg_2D00_export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    在使用多节电池执行 GPCCHEM 工具时会有一些精度损失、但我检查了日志文件、并且在第二次放电期间没有看到设置 RUP_DIS 位、这是所选 ChemID 正常的良好指标。 我建议重新运行学习周期、但这次是第二次放电、放电速率为 C/7。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian。 在重新执行学习周期之前、我是否需要进行重置或编程、或者只是将其保持在当前状态并再次运行该过程?

    这是阻止这些人投入生产的最后一件事。 到目前为止,没有任何问题,但如果你能帮助我们推动这最后一步,将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    将其保留为当前状态并再次运行该过程。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们丢失了一些电池、导致出现延迟的原因是电池过度放电、但我们修复了设置并更换了电池。 我重复了完整测试、但我们仍停留在 Learned Status = 5。 您可以查看此日志以获取任何建议吗?

    放电是在 C/6.7下进行的

    e2e.ti.com/.../20250211_2D00_lc-_2D00_-Copy.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您提供的数据、请给我一些时间来查看这些数据。 您还能将电量计中的当前 gg 发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    有趣的更新。 我已经开始了另一轮学习循环。 充电后、它将休息过夜记忆状态现在为6。 这是否合理、或者您是否怀疑学习周期存在问题? 如果您可以查看电阻表、这样就很好了。

    感谢您的帮助。 希望这些电池都已使用完毕!

    作为一个跟进的问题-在大规模生产中、一旦我们在新的电路板上对这些监测计进行编程并且电池已连接、它们是否需要通过任何充电/放电周期来开始良好地跟踪?或者算法应该能够从连接点对 SOC 采取合理的处理措施?

    e2e.ti.com/.../20250215-export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我查看了您发送的新 gg 文件、并将其与您几周前发送的 gg 文件进行了交叉比较、Ra 表和 QMax 值已更新、这表示学习周期已成功完成。 另外、Ra 表看起来正常。

    此致、

    Adrian