Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
这是此线程的延续、但参考可能不重要:
该测试是在 使用两节并联锂离子电池(13节)的定制板上进行的、如下所示:
https://maxamps.com/collections/13s-46-8v-li-ion/products/li-ion-5000-13s1p-46-8v-battery-pack
我向制造商确认这款电池使用三星50s 电池。
我 进行了 GPC 化合物评估,并收到了下面的报告,其中确定化 合物 ID 2144和2708是最佳匹配:
"化学 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
2144 2.71 1.42
2708 2.97 0.05"
然而、报告中也注意到偏差太高、可能会导致数据出现异常。 我复查了数据以尝试清除任何奇数条目、并多次重新运行 GPC 化学工具、但仍继续使用相同的 ID 返回。
"警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"
我怀疑2144和2807 ID 无效、因为2144是 Battery Management Studio 中的镍镉/碳电池。
e2e.ti.com/.../8715.GPC_5F00_report.txt
将电量监测计更新为化合物 ID 2144并尝试学习周期后、未完成。 学习状态卡在5、没有转换到6。 这些日志将在几分钟后发布在后续帖子中(在另一台计算机上)。
您能否帮助我们完成接下来的步骤、以正确识别电池化学成分并完成学习周期? 谢谢你