工具与软件:
你(们)好
我已经查看了 TLV62130的数据表、对 SW 引脚有两个问题。
・问题1
我测试了 SW 引脚、获得的波形与数据表中的图35 (省电模式)所示的波形一致。
电压范围为-1.68V 至13.1V。测试点是图中上传的红点。这是否可以接受?
・问题2.
使用示波器进行测试时、我假设标准应该基于 SW (AC)。
数据表指定 SW (AC)参数的值范围为-24.5V 至24.5V。
且说明这适用于持续时间小于10ns 的条件。
我很难理解"小于10ns"的含义。
您能否说明如何进行此测试?
谢谢、此致
Chunli Liang