This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:有关 TLV62130的 SW 引脚电压规格的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470612/tlv62130-question-regarding-sw-pin-voltage-specifications-of-tlv62130

器件型号:TLV62130

工具与软件:

你(们)好

我已经查看了 TLV62130的数据表、对 SW 引脚有两个问题。

・问题1
我测试了 SW 引脚、获得的波形与数据表中的图35 (省电模式)所示的波形一致。
电压范围为-1.68V 至13.1V。测试点是图中上传的红点。 这是否可以接受?

・问题2.
使用示波器进行测试时、我假设标准应该基于 SW (AC)。
数据表指定 SW (AC)参数的值范围为-24.5V 至24.5V。
且说明这适用于持续时间小于10ns 的条件。
我很难理解"小于10ns"的含义。

您能否说明如何进行此测试?

谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    下面是我的评论:

    1. 是的、可以接受。
    2. 您可以在下表中看到交流电压大于直流电压值。 这是因为瞬态的内部 MOS SOA 限制。 这意味着、MOS 可以承受小于10ns 的交流应力。  

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的快速响应。

    关于2号 SW (AC)、小于10ns、我确认了图34和35、如何确认开关时间?

    我认为切换时间长于10ns.用红色箭头和矩形表示。

    请上传图片。

    谢谢、此致、

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    这是 SW 的导通时间。  

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的快速响应。

    如何理解  [(2)切换。] ?  

    我认为开关周期是 SW 的导通和关断时间、

     SW 引脚上的 SW 导通时间长于10ns、可以吗?

    它是否超出   瞬态内部 MOS SOA 限制?

    很抱歉、我 在数据表中找不到有关 SW (AC)的信息。

    谢谢、此致、

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    SW (AC)是 SW  电压不能超过的瞬态值。   通常、SW (AC)是 SW 上升和下降的振铃。 10ns 是振铃时间。