This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:软启动期间出现过压

Guru**** 2781215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448249/lm76002-overvoltage-during-soft-start

器件型号:LM76002

工具与软件:

您好!

在软启动期间、我的客户在设置的输出电压范围内面临一些过压。  

他在输入端使用具有电子保险丝的器件、以防止反向电流。 在软启动期间、如果发生反向电流、则输入电压会增加到标称输入电压以上、因为电子保险丝会阻断反向电流。 输出端的电压也会增加所设置的输出电压。

首先、他们认为它可能基于4倍470uF 的高输出电容、但在移除电容器后也会出现。

您是否知道为什么在软启动期间输出电压会增加?

祝你一切顺利

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    客户能否提供输入、软件节点和输出电压的一些示波器截图? LM76002的工作条件是什么? 过压是否来自电子保险丝看到的电源电压? 如果使用干净的电源而不是系统提供的电源、是否会发生这种情况?  

    我可以从您的评论中收集到的信息、设计中似乎存在很多寄生电感、并且电源分布会产生很大的噪声、这会导致 LM76002的输入电压过高。 此外、电路板 GND 是非常可靠还是噪声很大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待客户提供反馈和更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Olrik 的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    如果您能够听到客户的反馈、只需与您跟进。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    您是否想与客户跟进? 如果没有反馈、请继续并关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    从客户那里获得了更多信息

    实验中的一些测量:

    黄色:输入电压

    绿色:SW 节点

    蓝色:输出电压

    它们经过放大、了解了一些详细信息  

    在测试中、他们使用了实验室电源。 它们测试的电路是在带有接地层的6层 PCB 上。

     

    您表述的含义是什么:"根据我可以从您的评论中收集到的信息、设计中似乎有很多寄生电感、并且电源曲线非常嘈杂、这会导致 LM76002的输入电压过压"?

     

    在图 U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_EVM 中2_1.png、可以看到 Output_On_正在进行软启动。 输出容量充电量大约比标称值高1%(蓝色)。 之后 LM76002似乎会 正常运行。

    电压稳定至标称设置电压。 在此期间、LM76002的输入端产生过压(黄色)

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_EVM Output_On

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_VCC1_1 Output_On_

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_VIN1_2 Output_On_

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_SW2 Output_On_

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_V2_1 Output_On_

    U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_SW3 Output_On_

    电子保险丝_48V

    eFuse_48V 图片显示了 LM76002前面的电子保险丝-

    e2e.ti.com/.../12V5_5F00_power_5F00_supply.pdf

    pdf 12V5_POWER_SUPPLY 用于原理图 LM76002电路。

    祝你一切顺利

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    示波器屏幕截图是电子保险丝电源 VIN 电压提供给 LM76002、还是 LM76002直接由电源供电?

    如果使用直流电源(而不是电子保险丝)在 LM76002上提供 VIN 电压、VIN 尖峰是否仍会出现?

    当出现输入尖峰时、LM76002的输出上是否发生任何事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、LM76002直接位于 TPS26600电子保险丝后面。

    使用实验室电源时、效果仍然存在、但会更低

    无外部事件、但在软启动期间它们的输出端出现过压

     祝你一切顺利

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    客户是否有此器件的 EVM? 如果是、他们是否在 EVM 上看到了相同的问题? 正在向 LM76002施加什么负载? AGND 与反馈电阻的连接是否尽可能短? 反馈电阻器的 GND 连接是否经过电路板上的过孔?

    再次看看示波器屏幕截图、当输出尖峰出现时频率是否恰好变化?  输出端是否 在特定时间建立了连接? 有很多未知因素、因此很难确定问题。

    是否可以获取设计的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    再次查看示波器快照、频率在出现输出尖峰时是否恰好变化?  输出端是否 在特定时间建立了连接? 有很多未知因素、因此很难确定问题的位置。

    您能给我们提供更多详细信息吗? 我还在等待对上述问题的答复。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    他们昨天有 EVM 并在进行一些测试

    祝你一切顺利

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    感谢您的更新。 请随时发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    Bosch 已经对 EVM 进行了一些测试。

    他们面临着与硬件相同的问题。

    这似乎是董事会的工作不是一个稳定的方式与交付设置.

    测试设置:

     

    该板用在原始设置中、具有3.3V 输出。 作为负载、它们有三个电阻器、可提供~Ω 500mA 的负载电流。

    配置是在固定 PWM 模式下进行的、与在相关应用中相同。

    他们发现、在软启动期间、输出电压升高到调节电压以上。

    除了 EVM 之外、在软启动完成时、输出似乎开始振荡。 这与他们的硬件无关。

    measuremntplots 显示

    完成序列 (Strom_UIN_VOUT_FPWM_0A5_2.png)

    缩放  软启动结束(Strom_UIN_VOUT_FPWM_0A5.png)

    黄色:电流输入

    绿色:输出电压

     

    作为输入、它们使用标准的48V 实验室电源。

     

    IIS 在软启动之后、此振荡正常吗?

    祝你一切顺利  

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    我需要看看我是否可以在实验中复制该内容。 您需要尝试的一种方法是减小通孔电阻器的导线长度。 长引线会使负载看起来具有感性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    我看不到您从我这边看到的内容。 请参见下图。 我测试了两种类型的负载:电子负载和无源电阻负载。 条件为48V 至3.3V。 我的负载是3.3欧姆功率电阻器。

    电子负载设置为500mA 时的示波器屏幕截图(黄色迹线为 VOUT、粉色迹线为输入电流 IIN):

    使用2-3.3欧姆功率电阻器(500mA)时的示波器屏幕截图(黄色迹线为 VOUT、粉色迹线为输入电流 IIN):

    电路板设置图片:

    功率电阻器图片:

    整个设置图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:

    如果有任何更新、请告诉我。 谢谢!