工具与软件:
您好!
在软启动期间、我的客户在设置的输出电压范围内面临一些过压。
他在输入端使用具有电子保险丝的器件、以防止反向电流。 在软启动期间、如果发生反向电流、则输入电压会增加到标称输入电压以上、因为电子保险丝会阻断反向电流。 输出端的电压也会增加所设置的输出电压。
首先、他们认为它可能基于4倍470uF 的高输出电容、但在移除电容器后也会出现。
您是否知道为什么在软启动期间输出电压会增加?
祝你一切顺利
Olrik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在软启动期间、我的客户在设置的输出电压范围内面临一些过压。
他在输入端使用具有电子保险丝的器件、以防止反向电流。 在软启动期间、如果发生反向电流、则输入电压会增加到标称输入电压以上、因为电子保险丝会阻断反向电流。 输出端的电压也会增加所设置的输出电压。
首先、他们认为它可能基于4倍470uF 的高输出电容、但在移除电容器后也会出现。
您是否知道为什么在软启动期间输出电压会增加?
祝你一切顺利
Olrik
尊敬的 Olrik:
客户能否提供输入、软件节点和输出电压的一些示波器截图? LM76002的工作条件是什么? 过压是否来自电子保险丝看到的电源电压? 如果使用干净的电源而不是系统提供的电源、是否会发生这种情况?
我可以从您的评论中收集到的信息、设计中似乎存在很多寄生电感、并且电源分布会产生很大的噪声、这会导致 LM76002的输入电压过高。 此外、电路板 GND 是非常可靠还是噪声很大?
本
尊敬的 Ben:
从客户那里获得了更多信息
实验中的一些测量:
黄色:输入电压
绿色:SW 节点
蓝色:输出电压
它们经过放大、了解了一些详细信息
在测试中、他们使用了实验室电源。 它们测试的电路是在带有接地层的6层 PCB 上。
您表述的含义是什么:"根据我可以从您的评论中收集到的信息、设计中似乎有很多寄生电感、并且电源曲线非常嘈杂、这会导致 LM76002的输入电压过压"?
在图 U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_EVM 中2_1.png、可以看到 Output_On_正在进行软启动。 输出容量充电量大约比标称值高1%(蓝色)。 之后 LM76002似乎会 正常运行。
电压稳定至标称设置电压。 在此期间、LM76002的输入端产生过压(黄色)

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_EVM Output_On

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_VCC1_1 Output_On_

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_VIN1_2 Output_On_

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_SW2 Output_On_

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_V2_1 Output_On_

U1_VIN_U1_SW_12V5_48V_SW3 Output_On_

电子保险丝_48V
eFuse_48V 图片显示了 LM76002前面的电子保险丝-
e2e.ti.com/.../12V5_5F00_power_5F00_supply.pdf
pdf 12V5_POWER_SUPPLY 用于原理图 LM76002电路。
祝你一切顺利
Olrik
尊敬的 Olrik:
客户是否有此器件的 EVM? 如果是、他们是否在 EVM 上看到了相同的问题? 正在向 LM76002施加什么负载? AGND 与反馈电阻的连接是否尽可能短? 反馈电阻器的 GND 连接是否经过电路板上的过孔?
再次看看示波器屏幕截图、当输出尖峰出现时频率是否恰好变化? 输出端是否 在特定时间建立了连接? 有很多未知因素、因此很难确定问题。
是否可以获取设计的原理图和布局?
本
尊敬的 Olrik:
再次查看示波器快照、频率在出现输出尖峰时是否恰好变化? 输出端是否 在特定时间建立了连接? 有很多未知因素、因此很难确定问题的位置。
您能给我们提供更多详细信息吗? 我还在等待对上述问题的答复。
谢谢!
本
尊敬的 Ben:
Bosch 已经对 EVM 进行了一些测试。
他们面临着与硬件相同的问题。
这似乎是董事会的工作不是一个稳定的方式与交付设置.
测试设置:
该板用在原始设置中、具有3.3V 输出。 作为负载、它们有三个电阻器、可提供~Ω 500mA 的负载电流。
配置是在固定 PWM 模式下进行的、与在相关应用中相同。
他们发现、在软启动期间、输出电压升高到调节电压以上。
除了 EVM 之外、在软启动完成时、输出似乎开始振荡。 这与他们的硬件无关。
measuremntplots 显示
完成序列 (Strom_UIN_VOUT_FPWM_0A5_2.png)

缩放 软启动结束(Strom_UIN_VOUT_FPWM_0A5.png)

黄色:电流输入
绿色:输出电压
作为输入、它们使用标准的48V 实验室电源。
IIS 在软启动之后、此振荡正常吗?
祝你一切顺利
Olrik
尊敬的 Olrik:
我看不到您从我这边看到的内容。 请参见下图。 我测试了两种类型的负载:电子负载和无源电阻负载。 条件为48V 至3.3V。 我的负载是3.3欧姆功率电阻器。
电子负载设置为500mA 时的示波器屏幕截图(黄色迹线为 VOUT、粉色迹线为输入电流 IIN):

使用2-3.3欧姆功率电阻器(500mA)时的示波器屏幕截图(黄色迹线为 VOUT、粉色迹线为输入电流 IIN):

电路板设置图片:

功率电阻器图片:

整个设置图片:

本