This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:关于飞跨电容器和输出电容器的问题。

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480715/lm2664-question-about-flying-capacitor-and-output-capacitor

器件型号:LM2664

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 LM2664用于他们的新产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


它们的 Vin/Vout/Iout 条件如下。
Vin=+5V、Vout=-5V、1mA 各。

在这种情况下、建议的电容器值是多少
放置在 CAP+和 CAP-以及输出电容器之间的飞跨电容器?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉因为周末而延迟回复。 让我核对一下、今天晚些时候给大家提供反馈。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于这两个电容器、请使用3.3uF。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的答复。

    他们还有以下问题作为附加问题。
    请您给我您的答复吗?

    问题1。
    它们的 LM2664输出电流约为1mA。
    有没有公式可以计算对应于输出负载电流的 CAP+引脚和- CAP 引脚之间放置的电容(飞跨电容)值?
    还有没有公式可以计算与输出负载电流相对应的输出电容值?

    问题2:
    他们希望降低输出纹波电压。
    因此、他们将飞跨电容器从3.3uF 更改为0.1uF。
    使用0.1uF 的飞跨电容器有问题吗? 目前、它们使用10 μ F
    作为输出电容器。

    问题3。
    如上所示、衰减电容器和输出电容器之间的电容值差异是否存在较大的问题?
    如果有问题、请告诉我原因吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    有关详细公式、请参阅我们的数据表。  不建议使用0.1uF、该电容太小并且不利于稳定性。 客户可以首先尝试使用3.3uF。  由于​​输入电压和输出电压的绝对值相同、我们通常建议对输入电压和输出电压使用相同的电容。 当然客户可以根据实际需求进行调整、但是指标如输出波纹是否有异常变化、请注意。 希望这能有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的大力支持。

    我可以再问您一个问题吗?


    我们知道、较低的输出电容器 ESR 和较大的输出电容有助于减少输出纹波
    来自器件数据表第10页的公式2。
    例如、将输出电容器从10uF 更改为100uF (飞跨电容器为3.3uF)是否可以降低输出纹波电压?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、一般来说、如果环路是稳定的、输出电容越大、纹波就越好。 此外、请勿使用电解电容器或其他具有大 ESR 的电容器、而是使用陶瓷电容器。  由于输出电容器参与系统环路、您可以逐渐增加其值。 如果系统不稳定、您将看到输出电压纹波异常增加。 希望这能有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的大力支持。

    我知道建议将3.3uF 电容器用于飞跨电容器
    应使用低 ESR 陶瓷电容器来降低输出纹波电压。

    我可以问您以下问题吗?

    问题1。
    使用比3.3uF 大的飞跨电容器是否没有问题?  

    问题2:
    目前、客户使用10uF 的飞跨电容器和10uF 的输出电容器。
    这不是什么问题吗?

    问题3。
    他们希望输出电容器使用100uF 而不是10uF、以降低输出纹波电压。
    这不是什么问题吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    最好使用3.3uF 电容器。 10uF 也可以。 但不建议使用100uF、它太大、需要客户进行评估。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的大力支持。

    我可以问您以下问题吗?

    问题1。
    如果带3.3uF 或10uF 飞跨电容器的输出电容器使用100uF、那么、关注点是什么?
    在评估中、我们应该确认哪一点? 是输出电压稳定性吗?

    问题2:
    我认为、当飞跨电容为10 μ F、输出电容为100 μ F 时、
    输出电压上升时间会慢 于10uF 输出电容器情况。
    但我认为输出稳定性在10 μ F 到100 μ F 之间没有改变。
    我的理解是否不正确?

    再次感谢您、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、您需要查看 Vout 是否稳定、并检查不同电容下器件的热性能。 请先在客户的板上查看它。 谢谢。

    奥罗拉