Other Parts Discussed in Thread: LM2664
工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在考虑将 LM2664用于他们的新产品。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问
它们的 Vin/Vout/Iout 条件如下。
Vin=+5V、Vout=-5V、1mA 各。
在这种情况下、建议的电容器值是多少
放置在 CAP+和 CAP-以及输出电容器之间的飞跨电容器?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aurora:
非常感谢您的答复。
他们还有以下问题作为附加问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
它们的 LM2664输出电流约为1mA。
有没有公式可以计算对应于输出负载电流的 CAP+引脚和- CAP 引脚之间放置的电容(飞跨电容)值?
还有没有公式可以计算与输出负载电流相对应的输出电容值?
问题2:
他们希望降低输出纹波电压。
因此、他们将飞跨电容器从3.3uF 更改为0.1uF。
使用0.1uF 的飞跨电容器有问题吗? 目前、它们使用10 μ F
作为输出电容器。
问题3。
如上所示、衰减电容器和输出电容器之间的电容值差异是否存在较大的问题?
如果有问题、请告诉我原因吗?
再次感谢您、此致、
和也。
您好、Aurora:
非常感谢您的大力支持。
我知道建议将3.3uF 电容器用于飞跨电容器
应使用低 ESR 陶瓷电容器来降低输出纹波电压。
我可以问您以下问题吗?
问题1。
使用比3.3uF 大的飞跨电容器是否没有问题?
问题2:
目前、客户使用10uF 的飞跨电容器和10uF 的输出电容器。
这不是什么问题吗?
问题3。
他们希望输出电容器使用100uF 而不是10uF、以降低输出纹波电压。
这不是什么问题吗?
再次感谢您、此致、
和也。
您好、Aurora:
非常感谢您的大力支持。
我可以问您以下问题吗?
问题1。
如果带3.3uF 或10uF 飞跨电容器的输出电容器使用100uF、那么、关注点是什么?
在评估中、我们应该确认哪一点? 是输出电压稳定性吗?
问题2:
我认为、当飞跨电容为10 μ F、输出电容为100 μ F 时、
输出电压上升时间会慢 于10uF 输出电容器情况。
但我认为输出稳定性在10 μ F 到100 μ F 之间没有改变。
我的理解是否不正确?
再次感谢您、此致、
和也。