Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
工具与软件:
您好、TI 专家
客户通过将 TLV61070A 用作 LED 驱动器的电源来设计该电路板。
不过、会出现功耗在10ms 周期(即 LED 工作周期)内显著下降的现象。
增加输入/输出电容值的容量或调整前馈电容值不会改善该情况。
您能指导我如何改进上述问题吗?
[原理图]

[波形]
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Travis
感谢您的答复。
信息已传达给客户、客户确认的信息如下。
-据说3.3V~6V 的电压通过串联1.5V 电池进入 TLV76733 (TI)_LDO、TLV76733的输出3.3V 进入 TLV61070A 的 Vin。
-当电路图上的 FND_PWR_OFF 端子关闭时,波形被清除,但当 FND_PWR_OFF 端子打开时,会出现上述现象。
-似乎负载有影响,因为下降发生更多的负载增加。
Q1)与 TLV61070A 的器件功能模式的内容是否相关?
Q2)或是否有任何可能导致上述现象的部分?
Q3)客户私下请求审查电路图和 PCB 布局。 如果您回复私人 E2E 或我的电子邮件(grady.lee@arrow.com)、我将向您发送原理图和 PCB 布局。 您能评论一下吗?
(我将使用 TLV76733创建一个与 Vin 相关的主题、并提出其他问题。)
请检查。 谢谢你。