This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:有关 TLV61070A 功率下降现象的查询

Guru**** 2494085 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478229/tlv61070a-inquiry-regarding-power-drop-phenomenon-of-tlv61070a

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好、TI 专家

客户通过将 TLV61070A 用作 LED 驱动器的电源来设计该电路板。

不过、会出现功耗在10ms 周期(即 LED 工作周期)内显著下降的现象。

增加输入/输出电容值的容量或调整前馈电容值不会改善该情况。

您能指导我如何改进上述问题吗?

[原理图]

[波形]

  

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    短接 Q6、然后查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    即使客户移除 Q6并直接连接 R210 (即 Q6与 SHORT 相同)、也会出现相同的症状。

    我会向您发送相关器件的设计捕获信息。

    还有其他需要检查的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    导致这种现象的不是我们的器件行为。 您可以看到、Vin 在 Vout 之前先下降、即使 SW 没有开关、也会保持低电平一段时间。 因此、我们的器件不采取任何可能降低输入电压的措施。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    感谢您的答复。

    信息已传达给客户、客户确认的信息如下。

    -据说3.3V~6V 的电压通过串联1.5V 电池进入 TLV76733 (TI)_LDO、TLV76733的输出3.3V 进入 TLV61070A 的 Vin。

    -当电路图上的 FND_PWR_OFF 端子关闭时,波形被清除,但当 FND_PWR_OFF 端子打开时,会出现上述现象。

    -似乎负载有影响,因为下降发生更多的负载增加。

    Q1)与 TLV61070A 的器件功能模式的内容是否相关?

    Q2)或是否有任何可能导致上述现象的部分?

    Q3)客户私下请求审查电路图和 PCB 布局。 如果您回复私人 E2E 或我的电子邮件(grady.lee@arrow.com)、我将向您发送原理图和 PCB 布局。 您能评论一下吗?

    (我将使用 TLV76733创建一个与 Vin 相关的主题、并提出其他问题。)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    这很奇怪、因为  FND_PWR_OFF 不能控制任何东西、因为 Q6现在已被移除、R209已经为 NC。  您能否在移除 Q6和 Q5的情况下共享波形?

    根据 TI 政策、我不能向外部帐户发送电子邮件。 您是否有 TI FAE 可以为客户提供支持?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    我已向您发送好友请求、让您使用专有 E2E 消息向您发送原理图和 PCB 文件。

    如果您接受、我会将它们发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我已经检查了原理图、但仍然不明白当 Q6不适合时为何 FND_PWR_OFF 会有作用。 请共享 波形、移除了 Q6和 Q5。 并在屏幕中添加了 VLDO_IN 和 VBAT 波形。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    由于没有来自客户的关于此问题的反馈、我们将暂时结束本次讨论。 T

    感谢您的支持。