This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
我使用 CAN_H 和来自通用处理器板上 J28接头的 CAN_L 信号,通过 main_MCAN2实例在两个 J721e EVM 之间建立了通信路径。 由于两块板之间的距离相当小(<1m),我不一定需要差分信号。 因此,我想省略 CAN 收发器(U75),并根据图2所附文件中所示的方案,通过 J25接头上的 MCAN2_TX/RX 信号直接连接两块板。
是否可以使用 TDA4VM 中的 MCAN 模块执行此操作?
感谢您的帮助和诚挚问候,
费利克斯