This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告知有关此处理器的出口管制限制、如下所示:
耳朵§744.17:
除了 EAR 中其他地方规定的许可证要求外,您不得出口、再出口或转让(国内)微处理器(“微处理器微电路”、“微型计算机微电路”) 处理速度为5GFLOPS 或更高的微控制器微电路以及访问宽度为32位或更高的算术逻辑单元、[...]
提前感谢。
Joerg、您好!
我无法评论导出控制详情、因为我没有法律背景了解它们、但从性能角度来看、我可以说该 MCU 远低于5 GFLOPS:
GFLOPS =(CPU 速度、单位为 GHz) x (CPU 内核数) x (每个周期的 CPU 指令) x (每个节点的 CPU 数量)
TM4C 器件是单核、每周期单指令器件、器件以80MHz 的频率运行、TM4C129x 器件以120MHz 的频率运行。
此致、
Ralph Jacobi