This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 EVM 自启动

Guru**** 1950750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1052368/tda4vm-tda4-evm-self-start

器件型号:TDA4VM

您好!

我已经在/etc/profile 文件中添加了一个自启动任务、但每次我通过 ssh 连接到器件时、/etc/profile 中的任务都将再次执行。 我想知道是否有办法避免这个问题。 我的引导必须执行自启动任务。 除了将其添加到/etc/profile 文件之外、还有其他方法吗?

期待您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该创建一个 systemd 服务以在引导时执行。

    此致

    Karthik

x 出现错误。请重试或与管理员联系。