This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:A72上的 Jacinto7 EVM Linux 和 R5上的 TI RTOS。

Guru**** 1981085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947562/j721exsomxevm-jacinto7-evm-linux-on-a72-and-ti-rtos-on-r5

器件型号:J721EXSOMXEVM

尊敬的 TI:

我在 搜索类似的用例时遇到了 e2e.ti.com/.../816661。 我对控制台 UART 的使用有疑问。 因为我了解的是、启动时、u-boot 和 Linux 将控制台 UART。 如果 TI RTOS 也尝试使用相同的 UART 端口、则控制台上的打印内容将显示为跳转。 数据接收路径将更加不确定、因为如果输入数据都侦听传入数据、则进入 A72或 R5内核的可能性相等。 因此、为了满足用例、需要在两个软件之间建立同步机制。 我的问题是 Linux 和 TI-RTOS 中是否有任何内置功能允许共享同一控制台 UART 端口?

谢谢、此致、
Umair Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umair、

    A72和 R5之间有 IPC、因此您仍可以使用 A72控制 UART 并打印 RTOS 布线
    共享缓冲区中的数据。 PSDKRA VISION_APPS 可实现这一目标。 存在这样的 NP 同步机制
    到目前为止、您可以使用2个单独的 UART。 您能否更详细地描述您的用例?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的回答、它回答了我的问题。 我有兴趣知道是否有这样的机制。 我将看一下您提到的示例。 再次感谢。

    Umair

x 出现错误。请重试或与管理员联系。