This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我在 搜索类似的用例时遇到了 e2e.ti.com/.../816661。 我对控制台 UART 的使用有疑问。 因为我了解的是、启动时、u-boot 和 Linux 将控制台 UART。 如果 TI RTOS 也尝试使用相同的 UART 端口、则控制台上的打印内容将显示为跳转。 数据接收路径将更加不确定、因为如果输入数据都侦听传入数据、则进入 A72或 R5内核的可能性相等。 因此、为了满足用例、需要在两个软件之间建立同步机制。 我的问题是 Linux 和 TI-RTOS 中是否有任何内置功能允许共享同一控制台 UART 端口?
谢谢、此致、
Umair Khan