This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:VDDSHVx 电源轨

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569094/processor-sdk-am335x-vddshvx-power-rails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

我正在使用 AM3358处理器设计非常基本的单板计算机。 我进行了大部分连接、剩下的唯一连接是 VDDSHV1-6引脚。 我知道这些引脚用于外设。 但是、在我的电路板中、我只有处理器、单芯片 DDR3 RAM 和 micro SD 卡、所有这些都是单独供电的。 我没有连接任何其他外设。 我是否仍然需要连接这些引脚? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然可以。 VDDSHVx 电源轨为器件 I/O 缓冲器供电。 它们应连接到1.8V 或3.3V 电源、具体取决于您在相应引脚上所需的 I/O 电压。 查看 AM335x 数据表修订版 J 中的表4-1、以检查每个 I/O 引脚的 VDDSHVx 域。